This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:选择要与 LAUNCHXL-F280049C 搭配使用的编码器

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8320RS, BOOSTXL-3PHGANINV, DRV8329AEVM, DRV8316REVM, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, C2000WARE, BOOSTXL-DRV8323RS, LAUNCHXL-F280025C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1190430/launchxl-f280049c-selction-of-an-encoder-to-be-used-with-launchxl-f280049c

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8320RSC2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WAREBOOSTXL-DRV8323RSLAUNCHXL-F280025C

您好!

我正在努力选择与 LAUNCHXL-F280049C 和 BOOSTXL-DRV8320RS 配合使用的编码器来控制 PM 电机。 您能告诉我哪些编码器类型和分辨率适合与 Launchpad 和现有的 TI 电机控制示例配合使用吗? 请找到所附的不同编码器类型和分辨率。

      

谢谢、

拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有5V 集电极开路/漏极开路输出的增量编码器(上述 IE 输出类型)可 直接连接到 LAUNCHXL-F280049C。 您可以根据应用选择分辨率。 C2000 MCU 可支持所有分辨率。

    当前的 MCSDK 中提供了通用电机控制实验室、该实验室可支持一组适用于 BLDC/PMSM 驱动器的硬件套件和控制算法。 套件包括 LAUNCHXL-F280025CLAUNCHXL-F280039C、 LAUNCHXL-F2800137 (带 BOOSTXL-DRV8323RS)、 BOOSTXL-DRV8323RHDRV8353Rx-EVM、  用于 低压电机的 BOOSTXL-3PHGANINV、DRV8316REVM 或 DRV8329AEVM 逆变器板。 TMDSCNCD280025CTMDSCNCD2800137 或 TMDSCNCD280039C (带 TMDSHVMTRINSPIN 逆变器板)和 TMDSADAP180TO100 (用于高压电机)。控制算法包括具有快速无传感器 InstaSPIN-FOC 和 ESMO 的无传感器增量编码器、含传感器 FOC。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    Universal Project and Lab User's Guide (通用项目和实验室用户指南): https://www.ti.com/lit/spruj26

    文件夹中的示例实验项目:C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28003x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f280013x

    您必须 自行将本实验迁移到 LAUNCHXL-F280049C 和 BOOSTXL-DRV8320RS。 您也可以使用上述支持工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我将继续使用 LAUNCHXL-F280025C 和 BOOSTXL-DRV8323RS、以便能够将通用电机控制实验室预构建的软件与编码器结合使用。 我计划使用此评估套件来控制背靠背电机-不常开配置中的 PM 电机。 因此、我需要逆变器来支持双向功率流、以便电机能够在电机控制和重新稳压模式下运行(我已经有一个双向直流电源)。  BOOSTXL-DRV8323RS 逆变器板是否支持双向功率流(从电机到逆变器再到电源的功率流)?

    谢谢、

    拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="550833" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1190430/launchxl-f280049c-selction-of-an-encoder-to-be-used-with-launchxl-f280049c/4487333 #448733"]  BOOSTXL-DRV8323RS 逆变器板是否支持双向功率流(从电机到逆变器再到电源的功率流)?

    在这种情况下、不建议使用。 您可以查看栅极驱动器 DRV8323RS 的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 您能否告诉我、为什么该逆变器不支持双向功率流? 如果您有任何可支持双向功率流的逆变器建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasul、

     不建议对该逆变器使用双向电源流的原因是它可能会导致电机驱动器发生过压。 有关更多信息,请参阅以下常见问题解答: 如何*不*因过压损坏您的电机驱动系统

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alicia、感谢您的帮助。

    此致、

    拉苏尔