This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:外部 PWM 脉冲的死区

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1193310/tms320f28379d-dead-band-for-external-pwm-pulses

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的团队:

我 正在从事一个项目、在该项目中、我的客户需要 22kW 的交流电源、 并且交流电的频率应在1kHz 至4kHz 之间变化。 为此、我制作了电流和电压控制 型直流到直流转换 器、然后是开环逆变器。 两个转换器均以50kHz 的频率进行开关、并且能够使用正弦 PWM 实现1kHz 至4kHz 的交流。 至此、一切都很好。 但问题是、客户 严格说逆变器应在开环 模式下运行、他们向逆变器提供此调制脉冲。 因为它们需要对交流输出的正弦频率和振幅具有权威性。 目前、我使用 F28379d 的脉冲对此进行了测试、但转向客户端、他们将提供该 spwm 脉冲。 但没有更好的死区。 目前,我计划将这些脉冲传送到 Xilinx CPLD,以提供适当的死区。 但这会使电路/硬件变得更加复杂。   F28379D 本身是否有办法为这些脉冲提供死区?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    您要问的是、对外部 ePWM 脉冲信号正确应用死区? 您是否尝试过使用我们的可配置逻辑块、而不是使用您的线程中提到的 FPGA 板? 此 功能是可配置块的集合、可以相互连接以实现自定义数字逻辑功能、例如在您的案例中添加延迟。

    以下是一些可帮助您处理应用的资源:

    应用报告 CLB

    培训 视频

    希望这能有所帮助、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、  

    让我来讲解一下、  

    谢谢、此致

    Anoop Kumar