This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:TMDSCNCD28035

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28027F, TMDXCNCD28055ISO, TMDSCNCD28035, DRV8301, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1193234/drv8301-69m-kit-tmdscncd28035

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28027FTMDXCNCD28055ISOTMDSCNCD28069MISOTMDSCNCD28035DRV8301MOTORWARE

我拥有 用于电机控制应用的 DRV8301-69M-KIT。

此评估 板支持 TMDSCNCD28069MISO、TMDSCNCD28027F 和 TMDxCNCD28055ISO 控制卡、它们是 DIMM100。

我没有这些控制卡、但我有 TMDSCNCD28035、也是 DIMM100。

DRV8301评估板是否支持  TMDSCNCD28035控制卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 TMDSCNCD28035可以支持 DRV8301-69M-KIT、但不能使用 MotorWare 中 用于 TMDSCNCD28035的 InstaSPIN 实验室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!!!