This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:使用 CLB 将 FSI RX_C 和 RX_D 信号传递给其他 GPIO (CLB OUTPUTXBAR)(坏波:CLB 输出与输入不相同)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSFSIADAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1193330/tms320f280039c-use-clb-to-passthrough-fsi-rx_c-and-rx_d-signal-to-others-gpios-clb-outputxbar-abnomal-waves-clb-output-is-not-same-as-input

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:TMDSFSIADAPEVM

大家好!

使用 CLB 传递 FSI 信号时会遇到一些问题。

器件:F280039C Launchxl Pad + TMDSFSIADAPEVM。

将 GPIO_54配置为 FSI_RXCLK、将 GPIO_52配置为 FSI_RX0。 同时、配置 CLB INPUTXBAR:XBAR_Input1的源为 GPIO54、XBAR_INPUT2的源为 GPIO52。

将 CLB OUTPUTXBAR、引脚78配置为 CLB1 OUT0、引脚79配置为 CLB1 OUT1

问题在于 CLB 输出与 FSI RX_CLK 不同,我们需要一些帮助来解决这一问题、或者是否允许使用。

图中的黄色线是 FSI RX_CLK、绿色线是直通信号使用 CLB 内部

e2e.ti.com/.../fsi_5F00_ex8_5F00_ext_5F00_p2pconnection_5F00_tx.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    感谢您访问 E2E 论坛。 您指的是错过的2个 CLK 周期? 您是否为 CLB 输入启用了同步输入? 由于信号通过 XBAR、因此它将与 CLB 异步、这可能是导致问题的原因

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢 Peter,启用 SYNC 输入,好的、但延迟更多,无论如何、非常感谢!