This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:TMS320F28388中的 GPIO 触发问题

Guru**** 2812295 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1193141/tms320f28388s-gpio-triggering-problem-in-tms320f28388

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

我们可以将代码分配给处理器、但无法访问 GPIO。 我们正在使用闪存/USB 引导类型进行编码、并上拉 gpio72和 gpio84引脚。  处理器没有执行任何操作。 例如、我们还尝试运行计数器、但无法获得任何结果。 我们还有 VDDIO 源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 对于 F2838x 和其他多核器件、在 CPU1 (而不是任何其他 CPU 内核)上配置 GPIO 至关重要。 然后、您必须将特定 GPIO 的控制传递给 CPU2。 C2000Ware 中提供了一些示例来帮助您了解以下内容:

    c2000ware-release\driverlib\f2838x\examples\C28x_dual\sci\sci_ex1_sysconfig/cpu1.c 和

    c2000ware-release\driverlib\f2838x\examples\C28x_dual\sci\sci_ex1_sysconfig/cpu2.c

    此示例向您展示了如何在 CPU 之间实施控制、以及如何首先在 CPU1上进行配置。

    现在、如果您仅使用 CPU1 (完全不使用多核)、那么这可能是另一个问题、导致我们可以进行调试。


    此致、

    Vince