This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335的 IIR 滤波器问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192903/tms320f28335-iir-filter-problem-for-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

您好!

如何消除以下错误? 我正在尝试将代码加载到 RAM 中。

使用 CCs7下 TMS320F28335上 C:\ti\controlSUITE\libs\DSP\FixedPointLib\v1_20_00_00\examples_ccsv5\2833x_FixedPoint_IIR32中的 IIR 项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题似乎与所使用的链接器命令文件定义和 CCS/编译器版本有关。 我建议您使用 C2000Ware 中提供的最新软件来获取定点库示例。 此外、请更新到 CCS 的最新版本。 请告诉我这是否能解决您的问题。

    此外、请注意、controlSUITE 不再是主动维护的。 所有器件支持和库均可在 C2000Ware 中找到。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    1. PL 为现有 CCS7 版本和 controlSUITE 提供解决上述错误的建议解决方案。

    同时、我们还将 检查 C2000和最新的 CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了修复这些示例、您需要更新 链接器命令文件。 定义 ramfuncs 的段是生成此错误的段。 来解决它。 将'ramfuncs'重命名为'.TI.ramfunc'。

    您可以参阅 device_support 中 C2000Ware 中提供的示例链接器命令文件、以了解更新的链接器命令文件。

    应注意的是、由于 C2000编译器中的更改、ramfuncs 属性已更新。 如需更多详细信息、请参阅此帖子。(+)将 ramfuncs 替换为.TI.ramfunc - C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛 

    从编译器 v15.x 及更高版本开始、属性已重命名。 必须了解的是、利用新的 CCS 和编译器将需要对此属性进行链接器命令文件更新。

    Ozino