This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:套件的3D (STEP)或机械制图(DXF)

Guru**** 2957270 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192273/drv8301-69m-kit-3d-step-or-mechanical-drawing-dxf-of-the-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

尊敬的 TI 团队

 

我们正在考虑创建包含此套件的评估环境。

我能不能获得套件的3D (步进文件)或机械制图(DXF)

 

此致、

Taroimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    专家不在办公室。 请等待回复延迟。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下载 controlSUITE、我们可以在文件夹中提供的所有文件如下所示。

    controlSUITE: http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_V105\~DRV830x-HC-EVM-HWdevPkg\DRV830x_RevD_HWDevPKG