This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:发送 CANFD 示例

Guru**** 2562250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1193553/tms320f28388d-transmit-canfd-example

器件型号:TMS320F28388D

各位专家:

我们希望就以下问题向客户寻求您的帮助:

他们希望使用 F28388D 控制器上的连接管理器将 CANFD 帧传输到 PC、我们想知道 C2000提供的哪个软件示例最适合此应用。

"mca_ex2_external_loopback 是我尝试使用的一种、如果我需要放弃环回功能、我将非常感激有关这方面的任何帮助。"

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    是的、 可以使用 mCAN_ex2_external_loopback 作为示例。  它具有发送和接收的例程(可以通过在标头中注释#define Transmit /#define Receive 来更改)。  该示例实际上不配置环回模式、因此无需注释掉任何有关环回的代码。  我认为测试用例名称保留了"_loopback "、因为在某种程度上、用户可以使用 mCAN_ex2将一个设置配置为接收模式 、而使用相同的示例将另一个设置配置为发送模式、并让两个设置通过 CAN 总线进行通信。  顺便说一下、对于这个示例、请提醒客户仍然使用收发器连接 MCANTX 和 MCANRX 引脚、以便能够通过 CAN 总线处理 CANFD 任务。

    此致、

    Joseph