This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:复位时的 CPUID 寄存器

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1194080/tms320f28388d-cpuid-register-at-reset

器件型号:TMS320F28388D

根据 TMS320F2838x 技术参考手册、CPUID 寄存器在复位时为"X":

我的问题是、是否可以从该寄存器中获得1或2以外的值?  尤其是在复位后快速读取时?  参考手册并未真正说明"X"在这种情况下的含义。

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    CPU1为 x 平均值1、CPU2为2

    无法为此寄存器获取任何其他值。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢!