This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSPREX28335:如何测量两个外部信号的相位时基故障?

Guru**** 2656175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1193272/tmdsprex28335-how-to-measure-the-phase-shfit-of-two-external-signals

器件型号:TMDSPREX28335
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G08

我有两个频率为100kHz 的外部方波信号、如何使用 DSP28335测量相位差?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此主题。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1169162/tms320f28335-phase-differences-between-two-signals

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Santosh、但我认为使用一个计时器和两个 eCAP 模块编程有点复杂、我想使用一个 eCAP 模块来捕获两个外部信号的上升沿和下降沿以及输出。  

    我想知道是否可以直接将和输出连接到 DSP28335。 我想用来实现和运行的产品是 SN74LVC1G08。

    此致、

    客户端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cliu、

    您可以将和的输出连接到 GPIO、并通过输入 XBAR 进行配置。 然而,我们没有尝试过它。 我尝试在 Excel 中可视化、但我不确定是否存在相位差。 这是您所期望的吗?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这正是我所期望的。 如果我们用和信号的占空比减去半个周期、我们将得到不同的相位。 这样、只需要一个 eCAP 模块。 但是、我以前没有使用过任何逻辑 IC。 是否可以将输出信号直接连接到 DSP、或者我是否需要添加一个电阻器来限制其电流? 再次感谢您的及时回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cliu、

    我们也没有这方面的经验,也没有任何例子可以分享。

    此致、Santosh