This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:使用 TMS320F280049C 设计半桥?

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1193224/tms320f280049c-using-tms320f280049c-design-half-bridge

器件型号:TMS320F280049C
大家好、我是 Ji Yeon。
去年、我使用 TMS320F280049C 制作了 TIDM-02002。
非常感谢您的帮助。
这次、我想使用 TIDM-02002中使用的栅极驱动器(PMP-21553、21561)和 TMS320F280049C 制作一个直流/直流半桥转换器。
这有可能吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是什么直流/直流拓扑?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    除半桥转换器外、尚未做出任何决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般而言、f28004x 应能够支持单个直流/直流半桥转换器、如果控制和拓扑不那么复杂、可能会导致性能下降。 除了 f28004x、您还可以考虑 f28003x 和 f28002x。

    此致、