This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:此芯片上是否有双通道传感 FOC 应用演示? RAM 等资源是否足够?

Guru**** 2559900 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1193641/tms320f280025-is-there-have-two-channel-sensory-foc-application-demo-on-this-chip-is-resources-like-ram-are-sufficient

器件型号:TMS320F280025

大家好、

客户提出的问题需要您的帮助:

TMS320F280025有单通道传感 FOC 应用演示、但我们希望有两个通道、没有这样的演示、并且想知道片上的资源是否足够、想知道是否有相应的演示。 谢谢!

您可以帮助检查此案例吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    这些资源应该足以使用 传感器反馈 FOC 控制两个电机(如果我理解错误、请纠正我的问题)。 尽管我们没有针对此特定请求的示例、但我们有一个适用于 HVAC 应用的参考设计、其中包含28002x 器件、该器件可驱动2个具有无传感器 FOC 和1个 PFC 的电机。

    有关此参考设计的详细信息、请参阅 :https://www.ti.com/tool/TIDM-02010

    谢谢、

    嘉兴