主题中讨论的其他器件:TMDSRSLVR、 MOTORWARE、 DRV8305、 controlSUITE、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
我想知道 Instasin Motion 使用 CLA 资源。 我已经查看 了 SPRUHJ0B、没有找到有关使用 CLA 资源的参考。
在这种情况下、我可以将其他资源分配给 CLA、例如旋转变压器任务(请参阅 Resolver_F28035_CLA 下的 TMDSRSLVR_v1.0)、 在这种情况下、CPU 侧重于20kHz ISR 循环速率下的电机任务、而 CLA 侧重于80Khz 或160KHz PWM 速率下的旋转变压器任务、具有 ADC12采样速率(10kHz)。
CPU 和 CLA 之间同时共享 ADC12是否有限制?
如何将 CLA 的角度结果导出到 Instaspin 代码中。
你怎么看?
添加了:ADC12中断可由 COS 内的 ISR (转换完成)驱动、其中、它运行 CLA 代码、或者可能同时在 CPU 和 CLA 中运行 ISR?、如何使其正常工作?