This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C28346:是否可以自定义 CCS/Uniflash 以刷写并行板载闪存器件

Guru**** 2551750 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320C28346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934368/ccs-tms320c28346-can-ccs-uniflash-be-customized-to-flash-a-parallel-on-board-flash-device

器件型号:TMS320C28346
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我们有一块包含 TMS320C28346和 Cypress S29AL016J 并行闪存器件的电路板。  过去、作为一个单独的工具、SDIflash 可被定制为对板载闪存器件进行编程。  既然 SDIflash 是 CCS 或 Uniflash 的一部分、是否有类似的方法可以自定义 Uniflash 对我们的板载闪存进行编程?  如果是、您能否详细说明这些步骤、或让我看一份描述自定义过程的文档?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    这是您必须查找的文档...

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文档的历史约为11年、是指 CCS 901中似乎不存在的内容。   例如 SDFlash.exe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我找不到比提及的 doc/工具 Manoj 新的任何内容。 我认为、这是与 C2834x 器件上的外部存储器连接最相关的配套资料、C2834x 器件本身是一款相对较旧的 C2000器件。

    如果较新的 CCS 版本不支持 SD 闪存工具、则可能需要使用较旧版本的 CCS。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述情况并没有解决我的问题,因为我觉得“老版本”的方法可能是一个兔子洞。

    但是、这确实会导致我转到 调试服务器脚本(DSS)脚本接口、以自动执行我们创建的.out 文件、该文件能够从操作系统读取文件并将其编程到外部闪存中。

    DSS:

    software-dl.ti.com/.../sdto_dss_handbook.html