This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:控制卡

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/929120/ccs-control-card

主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379DTIDM-1000

工具/软件:Code Composer Studio

我正在为 Vienna 整流器与 TMDSCNCD28379D 合作。 每当我对该卡进行编码时、它都会发出哔声。 我不知道如何重置此控制卡。 您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gowthamraj、

                 这种"哔声"声音来自哪里? 此卡上没有蜂鸣器。 请提供更多信息、了解您正尝试做什么、观察到什么以及在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gowthamraj、

    是否确定声音来自 controlCARD 或功率级? 您能否详细解释一下您在什么情况下看到问题? 运行 Vienna 整流器? 还是在连接 controlCARD 并编写程序之后?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    连接控制卡并写入程序后、发出蜂鸣音。 此外、Vienna 整流器在输入源侧的额定 THD 小于5%。 但我无法使 THD 低于5%。 我不知道我必须向控制卡写入哪个程序。 您能不能帮助我解决上述问题。

    谢谢你

    Gowthamraj Rajendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gowthamraj、

     您仍不能明确蜂鸣音的来源。 产生这种声音的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只想再次查看此问题是否已解决?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当我为控制器执行程序时、Vienna 整流器套件中会发出蜂鸣声。 它靠近输出侧的电容器。

    您能不能帮助我解决 Vienna 整流器中的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    听到声音时、Vienna 整流器是否正常运行?

    您是否在 TIDM-1000电路板上运行我们的参考设计代码?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gowthamraj、

    也许您可以附加 一段简短的视频、了解该蜂鸣音。