大家好、我需要在器件 C2000选择方面做一些改进。
目前正在使用 TMS320F28069器件、但我有一个新项目需要至少24 (可能26)个 ADC 通道(12或16位)。
似乎 TMS320F28069被限制在16个 ADC 通道。
我查看了具有24个 ADC 通道的 TMS320F28379、问题是它在337 BGA 封装中、而不是会导致布局和构建问题的 QFP。
理想情况下、C2000系列中是否有任何具有24个(或更多) ADC 通道的传统 QFP 封装的器件、或者我是否受困于337 BGA 封装中的 TMS320F2837x 器件?
此外、如果我必须使用限制为24个 ADC 通道的器件、如何将其增加2个通道?
谢谢