This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:是否需要具有 ADC 24个通道的 C2000器件?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/935694/tms320f28069-need-c2000-device-with-adc-24-channels

器件型号:TMS320F28069

大家好、我需要在器件 C2000选择方面做一些改进。

目前正在使用 TMS320F28069器件、但我有一个新项目需要至少24 (可能26)个 ADC 通道(12或16位)。

似乎 TMS320F28069被限制在16个 ADC 通道。

我查看了具有24个 ADC 通道的 TMS320F28379、问题是它在337 BGA 封装中、而不是会导致布局和构建问题的 QFP。

理想情况下、C2000系列中是否有任何具有24个(或更多) ADC 通道的传统 QFP 封装的器件、或者我是否受困于337 BGA 封装中的 TMS320F2837x 器件?

此外、如果我必须使用限制为24个 ADC 通道的器件、如何将其增加2个通道?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    我建议查看 https://www.ti.com/product/TMS320F280049 器件、因为它具有21个采用100引脚 QFP 类型封装的 ADC 输入。  这具有 F2837x 上存在的所有最新 IP、从下一代器件继承了您在帖子中提到的 F2806x 器件。

    您还提到需要24个 ADC 输入、我认为这里有几个选项:

    1)外部 Σ-Δ ADC、 F28004x 器件具有4个带有片上解调器逻辑的 Σ-Δ 输入通道。  通常情况下、Σ-Δ ADC 的分辨率比该器件上的内部 ADC 更慢/更高、并且是隔离式的、因为只有数字位流会传递到 C2000;根据您的应用需要、这可能是一个不错的选择。

    2)外部模拟多路复用器、 基本而言、我们将增加通道并使用 GPIO 确定将路由到 F28004x ADCIN 引脚的模拟通道。  假设您有一些更新速率较慢的信号、这可能是一个非常具有成本效益的选择。

    请告诉我、如果您对上述内容有其他想法/问题、我将很乐意就 Soln 进行集体讨论。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的详细信息。

    我将查看您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我决定使用 TMS320F28379SZWTT 器件、因为24个 ADC 通道就足够了。

    我只是想澄清几点。

    我需要将四个温度传感器部件(TMP05BKS)连接到 TMS320 GPIO 引脚、 并且 TMP05BKS 部件具有随温度变化的 PWM 输出。 要阅读此内容、我认为我需要 eCAP 功能、或者可能有更好的方法? 我是否正确地说、六个 eCAP 通道可通过任何 GPIO 引脚上的 CLB/XBar 功能获得? 我把它们巧妙地连接到 GPIO18/19/20/21、希望这可以吗?

    我的另一个数字 O/ps 都连接在 GPIO 0至17上、这一切都只是由 CAN 控制的简单数字 O/ps。

    假设这些引脚应该正常吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    正确、您将需要使用 eCAP 来测量 TMP05BKS 器件的脉冲宽度。  此外、正如您提到的、任何 GPIO 都可以通过 X-BAR 逻辑中的设置路由到 eCAP。  下面是 TRM、在路由到 eCAP 时提供了一些选项和注意事项

    16.4为 eCAP 配置器件引脚

    要将器件输入引脚连接到模块、必须使用输入 X-BAR。 器件上的任何 GPIO 均可配置为输入。 通过设置 GPxQSELn 寄存器位、可以将 GPIO 输入限定设置为同步或异步模式。 使用同步输入有助于抗噪、但会影响 eCAP 的精度±2个周期。 可以在 GPyPUD 寄存器中配置内部上拉电阻。 由于使用 GPIO 模式、GPyINV 寄存器可以将信号反相。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢...

    然后、我将继续使用该器件、希望能在参考手册中找到更多信息。