This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:保持暂停

Guru**** 2616425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934076/tms320f28377s-remain-halted

器件型号:TMS320F28377S

你(们)好

需要帮助以了解"在0xc0eb 处使用操作"保持暂停"设置断点时遇到问题:(错误-1066 @ 0xC0EB)无法设置/清除请求的断点"

如果通过重置电源或移除仿真器并重新连接加载、则在刷写引导加载程序时会出现上述错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您可以连接调试器并检查0xc0eb 的内容吗?

    我将了解我们是否可以让我们的闪存专家在您查看存储器内容时提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您是否尝试使用 CCS 加载? 如果是、您使用的是哪个版本的 CCS?  希望您使用的是最新版本。

    打开地址为0xc0eb 的存储器窗口、查看是否可以在存储器窗口中写入该地址。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    是否能够写入地址 0xc0eb?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    假设您能够解决此问题、我将关闭此主题。   

    如果仍有问题、您可以回复此帖子或根据需要打开新帖子。

    谢谢、此致、

    Vamsi