This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:TMDSHSECDOCK 版本 R6

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/933105/ccs-tms320f28388d-tmdshsecdock-version-r6

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

 CLB 逻辑块的子模块(即 LUT_1)中的布尔方程长度是否有任何限制?

意味着我们可以在"equ "中生成多长时间的布尔方程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    我相信对于布尔方程可以有多长时间没有任何实际限制。

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    就像这个公式一样,我可以在多长时间内使用 AND、OR、XOR 等运算,而不是在一个公式中使用。

    写入布尔方程是否没有限制,或者是否有任何限制,例如100个运算符(&|! Δ I)的^^?

    您确定在编写长公式时没有限制吗?

    谢谢、此致、

    Harshit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    开发 CLB 工具的团队告诉我布尔方程的大小没有实际限制。 如果您可以跟踪/记录深度的逻辑、我认为即使是100个运算符也应该是可以的。 您始终可以使用100个运算符编写测试逻辑序列、并在 CLB 工具中试用该序列、以了解相关信息。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、  

    CLB 中的寄存器为:TILE1_CFG_LUT4_FN2  

    我想澄清 在 LUT4_1  单元2上执行 i0&i2之类的操作时、需要将上述寄存器中的值放在什么位置。

    谢谢

    Harshit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 CLB 工具为 i0&i1生成如下所示(在 LUT_2中运行):

    #define TILE1_CFG_LUT4_FN2  0x8888

    如何生成0x8888。

    我如何 知道在没有 CLB 工具的情况下将0x8888放入上述寄存器中。

    谢谢  

    Harshit

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、

    我们期望您使用 CLB 工具和函数调用对 CLB 进行编程。 我认为其他方法不受支持。

    我现在将关闭此帖子、如果您有其他问题或出现新问题、您可以随时重新打开它。

    此致、

    Peter