Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TMS320F28035, C2000WARE, TMDSDOCK28035, TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000、 C2000WARE、 TMDSDOCK28035、 TDC1000-C2000EVM
工具/软件:Code Composer Studio
我在 TX1引脚中将传感器连接到 TDC1000。 我在(TDC1000_C2000_EVM)软件上启动图形以读取 ToF (飞行时间)、这是将信号发送回传感器所需的时间。 如果可能、我希望能够在软件之外的其他位置读取该值。 板上还有一个 TMS320微控制器、该微控制器具有7个可连接到(GPIO0、GPIO1、GPIO3、GPIO7、GPIO30、 GPIO31、GPIO32、GPIO33)。 其中包括 PWM、ADC 转换器和 CAN 总线通信。 我想知道我是否可以获得有关如何激活这些 GPIO 的帮助、以便在其他地方读取或打印传感器测量值。
我发现、由于 XDS110 JTAG 调试探针、我需要尝试调试 TMS320F28035微控制器并将必要的 GPIO 翻转为输出、以便我可以将换能器的值输出到 tdc1000_C2000软件以外的其他位置。 我的笔记本电脑上安装了 code composer studio、但对如何使用它非常不熟悉。
我想知道我是否可以在 code composer 上指向正确的方向来更改必要的 GPIO 位、因为我不知道从哪里开始。 需要阅读的文档太多了、需要查看数百页、可能会让人感到有点不知所措。