您好、专家、
如图1所示、从 ADCINA2/1/0引脚上移除 R51、R53、R54电阻器、并将3V 电压与 ADCINA0和 ADCINA1相连。
- ADCINA2输入信号有阶跃变化、如图3所示、当软件执行时、配置为图2、SOC0对 ADCINA1进行采样、 SOC1对 ADCINA0进行采样。
- 但是 、如果更改 SOC0采样 ADCINA0、 SOC1采样 ADCINA1的软件、则会出现图5所示的 ADCINA2正常低电平电压。
根据测试结果、ADCINA2信号受 ADCINA0/1采样序列的影响。
您能否帮助解释为什么会发生这种情况以及如何避免此问题? 谢谢!
图1硬件原理图
图2采用 SOC0->ADCINA1的 ADC 软件配置
图3 ADCINA2输入信号 、采用 SOC0->ADCINA1
图4采用 SOC0->ADCINA0的 ADC 软件配置
图5 ADCINA2输入信号 与 SOC0->ADCINA0
此致
Rayna