This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:Windows 10的 Dfuprog 替代产品、具有 Microsoft 的签名驱动程序

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/936041/tms320f28069m-dfuprog-alternatives-for-windows-10-with-signed-drivers-for-microsoft

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

大家好、  

我使用 dfuprog 通过 USB 连接更新微控制器 F28069U 上的固件。 我使用的是 C2000ware 中最新版本的"boot_loader"、没有问题。  我遇到的问题是、dfuprog 仅适用于 controlSUITE V151中包含的 Windows 驱动程序、其中包含"boot_usb.inf"、位于"C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\Mware\windows_drivers"中。 C2000ware 中的相同驱动程序不会导致 dfuprog 枚举设备。 因此、在设备管理器中、我必须看到以下驱动程序才能使用 dfuprog 进行枚举:

controlSUITE 驱动程序的问题是、不是由 Microsoft 进行数字签名、因此我必须花费大量的精力将 Windows 10置于安全模式、我对此并不感到满意、因此我有两个简单的问题:

1-是否有任何替代 dfuprog 的方法可以像 dfuprog 一样将.hex 文件编程到我的微控制器中? 请记住、我的 MCU 处于 DFU 模式且 boot_loader 正在运行。

2-如何使用数字签名的新 Windows 驱动程序与 dfuprog 通信? 有可能吗?

此致

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    C2000Ware\utilities\windows_drivers 中提供了一个文本文件"signing.txt "、该文件提供了有关如何创建签名驱动程序的说明。 您可以尝试引用此选项来创建带符号的驱动程序。

    您在 C2000Ware 中提供的驱动程序中观察到什么错误?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、问题不是驱动程序、问题是无法与 C2000ware 驱动程序通信的 dfuprog、无法枚举、仅适用于 Windows 10上的未签名的 Control Suit V151驱动程序。  

    我还想知道、除了 dfuprog 之外、还有其他工具可用于通过 USB 和使用引导加载程序对 F28069U 进行编程吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我的问题是否有任何答案?

    谢谢