This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:最大 ADC 时钟为90m 或45M?

Guru**** 2930600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/935673/tms320f28069m-maximum-adc-clock-is-90m-or-45m

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的 专家:

最大 ADC 时钟是90m 还是45M?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是对于 ADCCLK 配置、当 CLKDIV2EN 和 CLKDIV4EN 被置位(0、0)时、ADCCLK 将等于 SYSCLK、如果 SYSCLK 为90MHz、ADCCLK 是否为90MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,

    正确的是、0、0在这些位中的影响将是 ADC 时钟=系统时钟。  如果系统时钟大于45MHz,则这是不受支持的配置。  在这种情况下、您需要向 CLKDIV2EN 位写入数据、以便在系统时钟= 90MHz 时使 ADC 时钟为45MHz。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    如果 SYSCLK 大于45MHz、并且 CLKDIV 已配置(0、0)、ADCCLK 会发生什么情况? ADCCLK 是否为45MHz?