This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:根据 SPRAAU8A 尝试将闪存写入 RAM 时、发生调试错误"在地址"0x3fe493&quot 处中断;没有可用的调试信息、或者在程序代码之外。"但复位后验证了程序加载

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/935518/ccs-tms320f28377d-when-trying-flash-to-ram-according-to-spraau8a-debugging-error-break-at-address-0x3fe493-with-no-debug-information-available-or-outside-of-program-code-occurs-but-the-program-loading-verified-after-reset

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

CCS  版本:10.1.0.00010

编译器版本:TI v20.2.LTS

代码库: C:\ti\c2000\C2000Ware_3_02_00_00\device_support\f2837xd\examples\dual\blinky_dc

尊敬的 TI C2000团队:

根据 SPRAAU8A、我尝试通过将所有程序例程和变量从闪存复制到 RAM 来运行刷写程序。

我能够从闪存中运行上述"双闪烁"程序。

当我修改"2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd" 并将其添加到 SPRAAU8A 时、我在 CCS 中运行调试、无法进入正常调试过程、它会在地址"0x3fe493"处生成"中断、且没有可用的调试信息、或在程序代码之外生成。" 误差、如下所示。

但是、当我复位或重启电源时、LED 闪烁、似乎程序已正确加载。

我对无法进入调试模式的原因感到困惑。  

这是我正在使用的修改后的 cmd 文件。  

一切都正确。 请提供建议。

此致。

----------------------


存储器

第0页:/*程序内存*/
/*内存(RAM/FLASH)块可移动到 Page1进行数据分配*/
/* begin 用于"引导至闪存"引导加载程序模式*/

//开始:origin = 0x080000,length = 0x000002
BEGIN_FLASH:origin = 0x080000,length = 0x000002/* FLASHA 的一部分。 跳转至闪存目标地址。 用于"引导至闪存"引导加载程序模式。 *
RAMM0:origin = 0x000122、length = 0x0002DE
RAMD0:origin = 0x00B000、length = 0x000800
RAM_LS0_4:origin = 0x008000、length = 0x002800
// RAMLS0:origin = 0x008000,length = 0x000800
// RAMLS1:origin = 0x008800,length = 0x000800
// RAMLS2:origin = 0x009000,length = 0x000800
// RAMLS3:origin = 0x009800,length = 0x000800
// RAMLS4:origin = 0x00A000,length = 0x000800
// RAMGS1415:origin = 0x01A000,length = 0x002000
RAMGS14:origin = 0x01A000,length = 0x001000
RAMGS15:origin = 0x01B000,length = 0x001000
复位:origin = 0x3FFFC0,length = 0x000002

/*闪存扇区*/
FLASHA:origin = 0x080002,length = 0x001FFE /*片上闪存*/
FLASHB:origin = 0x082000、length = 0x002000 //片上闪存*
// FLASHC:origin = 0x084000,length = 0x002000 //片上闪存*/
FLASHC1:origin = 0x084000、length = 0x000800 //片上闪存*/
FLASHC2:origin = 0x084800,length = 0x000800 //片上闪存*/
FLASHC3:origin = 0x085000,length = 0x000800 //片上闪存*/
FLASHC4:origin = 0x084800,length = 0x000800 //片上闪存*/
FLASHD:origin = 0x086000、length = 0x002000 //片上闪存*/
FLASHE:origin = 0x088000、length = 0x008000 //片上闪存*/
FLASHF:origin = 0x090000,length = 0x008000 //片上闪存*
FLASHG:origin = 0x098000、length = 0x008000 //片上闪存*/
FLASHH:origin = 0x0A0000,length = 0x008000 //片上闪存*/
FLASHI:origin = 0x0A8000、length = 0x008000 //片上闪存*/
FLASHJ:origin = 0x0B0000,length = 0x008000 //片上闪存*/
FLASHK:origin = 0x0B8000、length = 0x002000 //片上闪存*/
FLASHL:origin = 0x0BA000、length = 0x002000 //片上闪存*/
FLASHM:origin = 0x0BC000、length = 0x002000 //片上闪存*/
FLASHN:origin = 0x0BE000、length = 0x002000 //片上闪存*/
//FLASHN:origin = 0x0BE000,length = 0x001FFE //片上闪存- SRMOON */

第1页:/*数据存储器*/
/*内存(RAM/FLASH)块可移动到 PAGE0进行程序分配*/

BOOT_RSVD:origin = 0x000002,length = 0x000120 // M0的一部分,引导 ROM 将此用于栈*/
RAMM1:origin = 0x000400、length = 0x000400 //片上 RAM 块 M1 *
RAMD1:origin = 0x00B800,length = 0x000800

RAMLS5:origin = 0x00A800,length = 0x000800

RAMGS0:origin = 0x00C000、length = 0x001000
RAMGS1:origin = 0x00D000、length = 0x001000
RAMGS2:origin = 0x00E000、length = 0x001000
RAMGS3:origin = 0x00F000、length = 0x001000
RAMGS4:origin = 0x010000,length = 0x001000
RAMGS5:origin = 0x011000,length = 0x001000
RAMGS6:origin = 0x012000,length = 0x001000
RAMGS7:origin = 0x013000,length = 0x001000
RAMGS8:origin = 0x014000,length = 0x001000
RAMGS9:origin = 0x015000,length = 0x001000
RAMGS10:origin = 0x016000,length = 0x001000
RAMGS11:origin = 0x017000,length = 0x001000
RAMGS12:origin = 0x018000,length = 0x001000
RAMGS13:origin = 0x019000,length = 0x001000


CPU2TOCPU1RAM:origin = 0x03F800,length = 0x000400
CPU1TOCPU2RAM:origin = 0x03FC00,length = 0x000400


部分

// codestart:> begin page = 0,align (4)


#ifdef __TI_Compiler_version__
#if __TI_Compiler_version__>=15009000
#if defined (_TI_EABI)
.TI.ramfunc:{}负载= FLASHD,
运行= RAMLS0、
Load_start (RamfuncsLoadStart)、
load_size (RamfuncsLoadSize)、
Load_End (RamfuncsLoadEnd)、
RUN_START (RamfuncsRunStart)、
run_size (RamfuncsRunSize)、
RUN_END (RamfuncsRunEnd)、
PAGE = 0、ALIGN (8)
其他
.TI.ramfunc:{}负载= FLASHD,
运行= RAM_LS0_4、
load_start (_RamfuncsLoadStart)、
load_size (_RamfuncsLoadSize)、
load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
run_start (_RamfuncsRunStart)、
run_size (_RamfuncsRunSize)、
run_end (_RamfuncsRunEnd)、
PAGE = 0、ALIGN (8)
#endif
其他
ramfuncs:load = FLASHD,
运行= RAMLS0、
load_start (_RamfuncsLoadStart)、
load_size (_RamfuncsLoadSize)、
load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
run_start (_RamfuncsRunStart)、
run_size (_RamfuncsRunSize)、
run_end (_RamfuncsRunEnd)、
PAGE = 0、ALIGN (8)
#endif

#endif

/***用户定义的段***/
codestart:> begin_flash,page = 0,align(4)/*由文件 CodeStartBranch.asm 使用*/
wddisable:> FLASHA,PAGE = 0,ALIGN (4)
copysections:> FLASHA,PAGE = 0,ALIG(4)

/*分配计划领域:*/


//.cinit:> FLASHB PAGE = 0,ALIGN (4)
.cinit:load = FLASHB、
运行= RAM_LS0_4、
load_start (_cinit_loadstart)、
run_start (_cinit_runstart)、
size (_cinit_size)、
PAGE = 0、ALIGN (4)

//.pinit:> FLASHB,PAGE = 0,ALIGN (4)
.pinit:load = FLASHB、
运行= RAM_LS0_4、
load_start (_Pinit_loadstart)、
run_start (_Pinit_runstart)、
Size (_Pinit_size)、
PAGE = 0、ALIGN (4)


//.text:>> FLASHB | FLASHC | FLASHD | FLASHE PAGE = 0,ALIG(4)
//.text:load = FLASHB | FLASHC | FLASHD | FLASHE PAGE = 0、ALIGN (4)
//.text:load = FLASHB | FLASHC | FLASHD | FLASHE、

//.text:>> FLASHC1 | FLASHC2 | FLASHC3 | FLASHC4
//.text:run = RAMLS0 | RAMLS1 | RAMLS2 | RAMLS3、
// load_start (_text_loadstart)、
// run_start (_text_runstart)、
// size (_text_size)、
//页面= 0,对齐(4)

//.text:load = FLASHC1 | FLASHC2 | FLASHC3 | FLASHC4、
.text:load = FLASHL、
运行= RAM_LS0_4、
load_start (_text_loadstart)、
run_start (_text_runstart)、
size (_text_size)、
PAGE = 0、ALIGN (4)


/*初始化段进入闪存*/

.const:load = FLASHF | FLASHG | FLASHH、
运行= RAM_LS0_4、
load_start (_const_loadstart)、
run_start (_const_runstart)、
size (_const_size)、
PAGE = 0、ALIGN (4)

//.econst:>> FLASHF | FLASHG | FLASHH PAGE = 0,ALIGN (4)
//.econst:load = FLASHF | FLASHG | FLASHH PAGE = 0,ALIGN (4)
econst:load = FLASHF | FLASHG | FLASHH、
运行= RAM_LS0_4、
load_start (_econst_loadstart)、
run_start (_econst_runstart)、
大小(_econst_size)、
PAGE = 0、ALIGN (4)

//.switch:> FLASHB PAGE = 0,ALIGN (4)
.switch:load = FLASHB、
运行= RAM_LS0_4、
load_start (_switch_loadstart)、
run_start (_switch_runstart)、
size (_switch_size)、
PAGE = 0、ALIGN (4)


/*分配未初始化的数据段:*/
.stack:>RAMM1 page = 1.
.ebss:>> RAMLS5 | RAMGS0 | RAMGS1 PAGE = 1.
.esysmem:> RAMLS5 PAGE = 1.

.reset:> reset,page = 0,type = DSECT //未使用,*/

filter_RegsFile:> RAMGS0,PAGE = 1

SHARERAMGS0:> RAMGS0,PAGE = 1
SHARERAMGS1:>RAMGS1,PAGE = 1.
RAMS0:>RAMGS0,PAGE = 1
ramgs1:>RAMGS1,page = 1.

/*使用 IPC API 驱动程序时需要以下部分定义*/
组:> CPU1TOCPU2RAM,PAGE = 1

PUTBUFFER
PUTWRITEIDX
GETREADIDX


组:> CPU2TOCPU1RAM,PAGE = 1

GETBUFFER:TYPE = DSECT
GETWRITEIDX:TYPE = DSECT
PUTREADIDX:TYPE = DSECT


/*以下部分定义适用于 SDFM 示例*/
filter1_RegsFile:> RAMGS1,PAGE = 1,fill=0x1111
Filter2_RegsFile:> RAMGS2,PAGE = 1,fill=0x2222
Filter3_RegsFile:> RAMGS3,PAGE = 1,fill=0x3333
Filter4_RegsFile:> RAMGS4,PAGE = 1,fill=0x4444
Differit_RegsFile:>RAMGS5,PAGE = 1,fill=0x3333

/*
//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
//文件结束。
//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
*

----------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在附加.map 文件。  

    ----------------------------------------

    秘书长的报告
    TMS320C2000链接器 PC v20.2.2
    秘书长的报告
    >> 2020年8月27日13:16:05链接

    输出文件名:
    入口点符号:"_c_int00"地址:00008f53


    存储器配置

    名称源长度使用未使用的属性填充
    ------------ ---- ------ ---- ---- --------
    第0页:
    RAMM0 00000122 000002DE 00000000 000002DE RWIX
    RAM_LS0_4 00008000 00002800 000016d4 0000112c RWIX
    RAMD0 0000b000 00000800 00000000 00000800 RWIX
    RAMGS14 0001a000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS15 0001b000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    BEGIN_FLASH 00080000 00000002 00000002 00000000 RWIX
    FLASHA 00080002 00001ffe 00000045 00001fb9 RWIX
    FLASHB 00082000 00002000 00000098 00001f68 RWIX
    FLASHC1 00084000 00000800 00000000 00000800 RWIX
    FLASHC2 00084800 00000800 00000000 00000800 RWIX
    FLASHC3 00085000 00000800 00000000 00000800 RWIX
    FLASHC4 00084800 00000800 00000000 00000800 RWIX
    FLASHD 00086000 00002000 00000371 00001c8f RWIX
    FLASHE 00088000 00008000 00000000 00008000 RWIX
    FLASHF 00090000 00008000 000001cc 00007e34 RWIX
    FLASHG 00098000 00008000 00000000 00008000 RWIX
    FLASHH 000a0000 00008000 00000000 00008000 RWIX
    FLASHI 000a8000 00008000 00000000 00008000 RWIX
    FLASHJ 000b0000 00008000 00000000 00008000 RWIX
    FLASHK 000b8000 00002000 00000000 00002000 RWIX
    FLASHL 000ba000 00002000 000010ff 00000f01 RWIX
    FLASHM 000bc000 00002000 00000000 00002000 RWIX
    FLASHN 000be000 00002000 00000000 00002000 RWIX
    重置003fffc0 00000002 00000000 00000002 RWIX

    第1页:
    BOOT_RSVD 00000002 00000120 00000000 00000120 RWIX
    RAMM1 00000400 00000400 000003f8 00000008 RWIX
    ADCA_RESULT 00000b00 00000020 00000018 00000008 RWIX
    ADCB_RESULT 00000b20 00000020 00000018 00000008 RWIX
    ADCC_RESULT 00000b40 00000020 00000018 00000008 RWIX
    ADCD_Result 00000b60 00000020 00000018 00000008 RWIX
    CPU_TIMER0 00000c00 00000008 00000008 00000000 RWIX
    CPU_Timer1 00000c08 00000008 00000008 00000000 RWIX
    CPU_TIMER2 00000c10 00000008 00000008 00000000 RWIX
    PIE_CTRL 00000ce0 00000020 0000001a 00000006 RWIX
    PI_VECT 00000d00 00000200 000001c0 00000040 RWIX
    DMA 00001000 00000200 000000e0 00000120 RWIX
    CLA1 00001400 00000040 0000003E 00000002 RWIX
    EPWM1 00004000 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM2 00004100 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM3 00004200 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM4 00004300 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM5 00004400 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM6 00004500 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM7 00004600 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM8 00004700 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM9 00004800 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM10 00004900 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM11 00004a00 00000100 00000100 00000000 RWIX
    EPWM12 00004b00 00000100 00000100 00000000 RWIX
    eCAP1 00005000 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP2 00005020 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP3 00005040 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP4 00005060 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP5 00005080 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP6 000050a0 00000020 00000020 00000000 RWIX
    EQEP1 00005100 00000040 00000022 0000001e RWIX
    EQEP2 00005140 00000040 00000022 0000001e RWIX
    EQEP3 00005180 00000040 00000022 0000001e RWIX
    DACA 00005c00 00000010 00000008 00000008 RWIX
    DACB 00005c10 00000010 00000008 00000008 RWIX
    DACC 00005c20 00000010 00000008 00000008 RWIX
    CMPSS1 00005c80 00000020 00000020 00000000 RWIX
    CMPSS2 00005cA0 00000020 00000020 00000000 RWIX
    CMPSS3 00005cc0 00000020 00000020 00000000 RWIX
    CMPSS4 00005ce0 00000020 00000020 00000000 RWIX
    CMPSS5 00005d00 00000020 00000020 00000000 RWIX
    CMPSS6 00005d20 00000020 00000000 RWIX
    CMPSS7 00005d40 00000020 00000020 00000000 RWIX
    CMPSS8 00005d60 00000020 00000020 00000000 RWIX
    SDFM1 00005e00 00000080 00000080 00000000 RWIX
    SDFM2 00005e80 00000080 00000000 RWIX
    MCBSPA 00006000 00000040 00000024 0000001c RWIX
    MCBSPB 00006040 00000040 00000024 0000001c RWIX
    SPIA 00006100 00000010 00000010 00000000 RWIX
    SPIB 00006110 00000010 00000010 00000000 RWIX
    *** 00006120 00000010 00000010 00000000 RWIX
    SPID 00006130 00000010 00000000 00000010 RWIX
    upp 00006200 00000100 00000048 000000b8 RWIX
    WD 00007000 00000040 0000002b 00000015 RWIX
    NMIINTRUPT 00007060 00000010 00000007 00000009 RWIX
    XINT 00007070 00000010 0000000b 00000005 RWIX
    SCIA 00007200 00000010 00000010 00000000 RWIX
    SCIB 00007210 00000010 00000000 RWIX
    SCIC 00007220 00000010 00000010 00000000 RWIX
    SCID 00007230 00000010 00000010 00000000 RWIX
    I2CA 00007300 00000040 00000022 0000001e RWIX
    I2CB 00007340 00000040 00000022 0000001e RWIX
    ADCA 00007400 00000080 00000080 00000000 RWIX
    ADCB 00007480 00000080 00000080 00000000 RWIX
    ADCC 00007500 00000080 00000080 00000000 RWIX
    ADCD 00007580 00000080 00000080 00000000 RWIX
    INPUT_XBAR 00007900 00000020 00000020 00000000 RWIX
    Xbar 00007920 00000020 00000020 00000000 RWIX
    SYNC_SOC 00007940 00000010 00000006 0000000A RWIX
    DMACLASRCSEL 00007980 00000040 0000001a 00000026 RWIX
    ePWM_XBAR 00007a00 00000040 00000040 00000000 RWIX
    CLB_XBAR 00007a40 00000040 00000000 00000040 RWIX
    output_XBAR 00007a80 00000040 00000040 00000000 RWIX
    GPIOCTRL 00007c00 00000180 00000180 00000000 RWIX
    GPIODAT 00007f00 00000030 00000030 00000000 RWIX
    RAMLS5 0000a800 00000800 00000030 000007d0 RWIX
    RAMD1 0000b800 00000800 00000000 00000800 RWIX
    RAMGS0 0000c000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS1 0000d000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS2 0000e000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS3 0000f000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS4 00010000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS5 00011000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS6 00012000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS7 00013000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS8 00014000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS9 00015000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS10 00016000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS11 00017000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS12 00018000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    RAMGS13 00019000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    CPU2TOCPU1RAM 0003f800 00000400 00000000 00000400 RWIX
    CPU1TOCPU2RAM 0003fc00 00000400 00000000 00000400 RWIX
    EMIF1 00047000 00000800 00000070 00000790 RWIX
    EMIF2 00047800 00000800 00000070 00000790 RWIX
    CANA 00048000 00000800 00000164 0000069c RWIX
    CANB 0004a000 00000800 00000164 0000069c RWIX
    IPC 00050000 00000024 00000024 00000000 RWIX
    FLASHPUMPSEMAPHORE 00050024 00000002 00000002 00000000 RWIX
    DEV_CFG 0005d000 00000180 0000012e 00000052 RWIX
    analog_Subsys 0005d180 00000080 00000048 00000038 RWIX
    CLK_CFG 0005d200 00000100 00000032 000000ce RWIX
    CPU_SYS 0005d300 00000100 00000082 0000007e RWIX
    ROMPREFETCH 0005e608 00000002 00000002 00000000 RWIX
    DCSM_Z1 0005f000 00000030 00000024 0000000c RWIX
    DCSM_Z2 0005f040 00000030 00000024 0000000c RWIX
    DCSM_common 0005f070 00000010 00000008 00000008 RWIX
    MEMCFG 0005f400 00000080 00000080 00000000 RWIX
    EMIF1CONFIG 0005f480 00000020 00000020 00000000 RWIX
    EMIF2CONFIG 0005f4a0 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ACCESSPROTECTION 0005f4c0 00000040 00000040 00000000 RWIX
    MEMORYERROR 0005f500 00000040 00000040 00000000 RWIX
    ROMWAITSTATE 0005f540 00000002 00000002 00000000 RWIX
    FLASH0_CTRL 0005f800 00000300 00000182 0000017e RWIX
    FLASH0_ECC 0005fb00 00000040 00000028 00000018 RWIX


    部分分配映射

    输出属性/
    段页原点长度输入段
    ---- -------- ------ --------
    .pinit 0 00008000 00000000未初始化

    .const 0 00008000 00000000未初始化

    .switch 0 00008000 00000000未初始化

    codestart
    * 0 00080000 00000002
    00080000 00000002 DSP2833x_CodeStartBranch_SectionCopy.obj (codestart)

    copysections
    * 0 00080004 0000003d
    00080004 0000003d DSP28xxx_SectionCopy_nonBIOS.obj (copysections)

    wddisable
    * 0 00080044 00000008
    00080044 00000008 DSP2833x_CodeStartBranch_SectionCopy.obj (wddisable)

    .cinit 0 00082000 00000098运行 ADDR = 00009640
    00082000 00000076 easy28x_bitfield_v9.3.obj (.cinit)
    00082076 0000000e rts2800_fpu32.lib:exit.c.obj (.cinit)
    00082084 00000008 blinky_dc_cpu01.obj (.cinit)
    0008208c 00000005 rts2800_fpu32.lib:_lock.c.obj (.cinit:_lock)
    00082091 00000005:_lock.c.obj (.cinit:__unlock)
    00082096 00000002 --hole --[填充= 0]

    .TI.ramfunc
    * 0 00086000 00000371运行 ADDR = 00009100
    00086000 00000316 easy28x_bitfield_v9.3.obj (.TI.ramfunc:retain)
    00086316 00000037 F2837xD_SYSCTRL.obj (.TI.ramfunc)
    0008634d 00000020 easy28x_bitfield_v9.3.obj (.TI.ramfunc)
    0008636d 00000004 F2837xD_usDelay.obj (.TI.ramfunc)

    .econst 0 00090000 000001cc run ADDR = 00009474
    00090000 000001c0 F2837xD_PieVect.obj (.econst:_PieVectTableInit)
    000901c0 0000000c blinky_dc_cpu01.obj (.econst)

    .text 0 000ba000 000010ff 运行 ADDR = 00008000
    000ba000 00000585 F2837xD_DefaultISR.obj (.text:retain)
    000ba585 000004b3 F2837xD_SYSCTRL.obj (.text)
    000baa38 00000244 F2837xD_GPIO_obj (.text)
    000bac7c 000000ba blinky_dc_cpu01.obj (.text)
    000bad36 0000009c rts2800_fpu32.lib:fd_add28.asm.obj (.text)
    000badd2 0000008b:fd_div28.asm.obj (.text)
    000bae5d 00000083:fd_mpy28.asm.obj (.text)
    000baee0 00000073 easy28x_bitfield_v9.3.obj (.text)
    000baf53 00000056 rts2800_fpu32.lib:boot28.asm.obj (.text)
    000bafa9 00000029:exit.c.obj (.text)
    000bafd2 00000028 F2837xD_PIECTRL.obj (.text)
    000障 板00000026 F2837xD_PieVect.obj (.text)
    000bb020 00000024 rts2800_fpu32.lib:cpy_tbl.c.obj (.text)
    000bb044 0000001f:fd_tol28.asm.obj (.text)
    000bb063 0000001e:ll_cmp28.asm.obj (.text)
    000bb081 0000001d:i_tofd28.asm.obj (.text)
    000bb09e 0000001d:memcpy.c.obj (.text)
    000bb0bb 00000018:LL_aox28.asm.obj (.text)
    000bb0d3 00000012:args_main.c.obj (.text)
    000bb0e5 0000000e:fd_sub28.asm.obj (.text)
    000bb0f3 00000009:_lock.c.obj (.text)
    000bb0fc 00000002:pre_init.c.obj (.text)
    000bb0fe 00000001:startup.c.obj (.text)

    .stack 1 00000400 000003f8未初始化
    00000400 000003f8 --孔--

    .reset 0 003fffc0 00000002 DSECT
    003fffc0 00000002 rts2800_fpu32.lib:boot28.asm.obj (.reset)

    GETBUFFER
    * 0 0003f800 00000000 DSECT

    GETWRITEIDX
    * 0 0003f800 00000000 DSECT

    PUTREADIDX
    * 0 0003f800 00000000 DSECT

    AdcaResultFile
    1 00000b00 00000018未初始化
    00000b00 00000018 F2837xD_GlobalDefVariable.obj (AdcaResultFile)

    AdcbResultFile
    1 00000b20 00000018未初始化
    00000b20 00000018 F2837xD_GlobalDefVariable.obj (AdcbResultFile)

    AdccResultFile
    1 00000b40 00000018未初始化
    00000b40 00000018 F2837xD_GlobalDefVariable.obj (AdccResultFile)

    AdcdResultFile
    1 00000b60 00000018未初始化
    00000b60 00000018 F2837xD_GlobalDefVariable.obj (AdcdResultFile)

    CpuTimer0RegsFile
    1 00000c00 00000008未初始化
    00000c00 00000008 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer0RegsFile)

    CpuTimer1RegsFile
    1 00000c08 00000008未初始化
    00000c08 00000008 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer1RegsFile)

    CpuTimer2RegsFile
    1 00000c10 00000008未初始化
    00000c10 00000008 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer2RegsFile)

    PieCtrlRegsFile
    1 00000ce0 0000001a 未初始化
    00000ce0 0000001a F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (PieCtrlRegsFile)

    PieVectTableFile
    1 00000d00 000001c0未初始化
    00000d00 000001c0 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (PieVectTableFile)

    EMUBModeVar
    1 00000d00 00000001未初始化
    00000d00 00000001 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (EMUBModeVar)

    EmubBootPinsVar
    1 00000d01 00000001未初始化
    00000d01 00000001 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (EmubBootPinsVar)

    Cla1RegsFile
    1 00001400 0000003e 未初始化
    00001400 0000003E F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (Cla1RegsFile)

    DacaRegsFile
    1 00005c00 00000008未初始化
    00005c00 00000008 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (DacaRegsFile)

    DacbRegsFile
    1 00005c10 00000008未初始化
    00005c10 00000008 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (DacbRegsFile)

    DaccRegsFile
    1 00005c20 00000008未初始化
    00005c20 00000008 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (DaccRegsFile)

    AdcaRegsFile
    1 00007400 00000080未初始化
    00007400 00000080 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (AdcaRegsFile)

    AdcbRegsFile
    1 00007480 00000080未初始化
    00007480 00000080 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (AdcbRegsFile)

    AdcRegsFile
    1 00007500 00000080未初始化
    00007500 00000080 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (AdccRegsFile)

    AdcdRegsFile
    1 00007580 00000080未初始化
    00007580 00000080 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (AdcdRegsFile)

    CanaRegsFile
    1 00048000 00000164未初始化
    00048000 00000164 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (CanaRegsFile)

    CanbRegsFile
    1 0004a000 00000164未初始化
    0004a000 00000164 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (CanbRegsFile)

    AnalogSubsysRegsFile
    1 0005d180 00000048未初始化
    0005d180 00000048 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (AnalogSubsysRegsFile)

    Cla1SoftIntRegsFile
    1 00000ce0 00000004 DSECT
    00000ce0 00000004 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (Cla1SoftIntRegsFile)

    DmaRegsFile
    1 00001000 000000e0未初始化
    00001000 000000e0 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (DmaRegsFile)

    EPwm1RegsFile
    1 00004000 00000100未初始化
    00004000 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm1RegsFile)

    EPwm2RegsFile
    1 00004100 00000100未初始化
    00004100 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm2RegsFile)

    EPwm3RegsFile
    1 00004200 00000100未初始化
    00004200 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm3RegsFile)

    EPwm4RegsFile
    1 00004300 00000100未初始化
    00004300 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm4RegsFile)

    EPwm5RegsFile
    1 00004400 00000100未初始化
    00004400 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm5RegsFile)

    EPwm6RegsFile
    1 00004500 00000100未初始化
    00004500 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm6RegsFile)

    EPwm7RegsFile
    1 00004600 00000100未初始化
    00004600 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm7RegsFile)

    EPwm8RegsFile
    1 00004700 00000100未初始化
    00004700 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm8RegsFile)

    EPwm9RegsFile
    1 00004800 00000100未初始化
    00004800 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm9RegsFile)

    EPwm10RegsFile
    1 00004900 00000100未初始化
    00004900 00000100 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (EPwm10RegsFile)

    EPwm11RegsFile
    1 00004a00 00000100未初始化
    00004a00 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm11RegsFile)

    EPwm12RegsFile
    1 00004b00 00000100未初始化
    00004b00 00000100 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EPwm12RegsFile)

    ECap1RegsFile
    1 00005000 00000020未初始化
    00005000 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (ECap1RegsFile)

    ECap2RegsFile
    1 00005020 00000020未初始化
    00005020 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (ECap2RegsFile)

    ECap3RegsFile
    1 00005040 00000020未初始化
    00005040 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (ECap3RegsFile)

    ECap4RegsFile
    1 00005060 00000020未初始化
    00005060 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (ECap4RegsFile)

    ECap5RegsFile
    1 00005080 00000020未初始化
    00005080 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (ECap5RegsFile)

    ECap6RegsFile
    1 000050a0 00000020未初始化
    000050a0 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (ECap6RegsFile)

    EQep1RegsFile
    1 00005100 00000022未初始化
    00005100 00000022 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EQep1RegsFile)

    EQep2RegsFile
    1 00005140 00000022未初始化
    00005140 00000022 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EQep2RegsFile)

    EQep3RegsFile
    1 00005180 00000022未初始化
    00005180 00000022 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (EQep3RegsFile)

    Cmpss1RegsFile
    1 00005c80 00000020未初始化
    00005c80 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Cmpss1RegsFile)

    Cmpss2RegsFile
    1 00005ca0 00000020未初始化
    00005cA0 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (cmps2RegsFile)

    Cmpss3RegsFile
    1 00005cc0 00000020未初始化
    00005cc0 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Cmpss3RegsFile)

    Cmpss4RegsFile
    1 00005ce0 00000020未初始化
    00005ce0 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Cmpss4RegsFile)

    Cmpss5RegsFile
    1 00005d00 00000020未初始化
    00005d00 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Cmpss5RegsFile)

    Cmpss6RegsFile
    1 00005d20 00000020未初始化
    00005d20 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Cmpss6RegsFile)

    Cmpss7RegsFile
    1 00005d40 00000020未初始化
    00005d40 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Cmpss7RegsFile)

    Cmpss8RegsFile
    1 00005d60 00000020未初始化
    00005d60 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Cmpss8RegsFile)

    Sdfm1RegsFile
    1 00005e00 00000080未初始化
    00005e00 00000080 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Sdfm1RegsFile)

    Sdfm2RegsFile
    1 00005e80 00000080未初始化
    00005e80 00000080 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Sdfm2RegsFile)

    McbspaRegsFile
    1 00006000 00000024未初始化
    00006000 00000024 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (McbspaRegsFile)

    McbspbRegsFile
    1 00006040 00000024未初始化
    00006040 00000024 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (McbspbRegsFile)

    SpiaRegsFile
    1 00006100 00000010未初始化
    00006100 00000010 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (SpiaRegsFile)

    SpibRegsFile
    1 00006110 00000010未初始化
    00006110 00000010 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (SpibRegsFile)

    SpicRegsFile
    1 00006120 00000010未初始化
    00006120 00000010 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (SpicRegsFile)

    UppRegsFile
    1 00006200 00000048未初始化
    00006200 00000048 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (UppRegsFile)

    WdRegsFile
    1 00007000 0000002b 未初始化
    00007000 0000002b F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (WdRegsFile)

    NmiIntertRegsFile
    1 00007060 00000007未初始化
    00007060 00000007 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (NmiIntertRegsFile)

    XintRegsFile
    1 00007070 0000000b 未初始化
    00007070 0000000b F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (XintRegsFile)

    SciaRegsFile
    1 00007200 00000010未初始化
    00007200 00000010 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (SciaRegsFile)

    ScibRegsFile
    1 00007210 00000010未初始化
    00007210 00000010 F2837xD_GlobalDefableScis.obj (VaribRegsFile)

    ScicRegsFile
    1 00007220 00000010未初始化
    00007220 00000010 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (ScicRegsFile)

    ScidRegsFile
    1 00007230 00000010未初始化
    00007230 00000010 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (scidRegsFile)

    I2caRegsFile
    1 00007300 00000022未初始化
    00007300 00000022 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (I2caRegsFile)

    I2cbRegsFile
    1 00007340 00000022未初始化
    00007340 00000022 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (I2cbRegsFile)

    InputXbarRegsFile
    1 00007900 00000020未初始化
    00007900 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (InputXbarRegsFile)

    XbarRegsFile
    1 00007920 00000020未初始化
    00007920 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (XbarRegsFile)

    SyncSockRegsFile
    1 00007940 00000006未初始化
    00007940 00000006 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (SyncSockRegsFile)

    DmaClaSrcSelRegsFile
    1 00007980 0000001a 未初始化
    00007980 0000001a F2837xD_GlobalVariableClas.obj (DmaSrcSelRegsFile)

    EPwmXbarRegsFile
    1 00007a00 00000040未初始化
    00007a00 00000040 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (EPwmXbarRegsFile)

    OutputXbarRegsFile
    1 00007a80 00000040未初始化
    00007a80 00000040 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (OutputXbarRegsFile)

    GpioCtrlRegsFile
    1 00007c00 00000180未初始化
    00007c00 00000180 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (GpioCtrlRegsFile)

    GpioDataRegsFile
    1 00007f00 00000030未初始化
    00007f00 00000030 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (GpioDataRegsFile)

    emif1RegsFile
    1 00047000 00000070未初始化
    00047000 00000070 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (Emif1RegsFile)

    emif2RegsFile
    1 00047800 00000070未初始化
    00047800 00000070 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (Emif2RegsFile)

    IpcRegsFile
    1 00050000 00000024未初始化
    00050000 00000024 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (IpcRegsFile)

    FlashPumpSemaphoreRegsFile
    1 00050024 00000002未初始化
    00050024 00000002 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (FlashPumpSemaphoreRegsFile)

    RomPrefetchRegsFile
    1 0005e608 00000002未初始化
    0005e608 00000002 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (RomPrefetchRegsFile)

    DcsmZ1RegsFile
    1 0005f000 00000024未初始化
    0005f000 00000024 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (DcsmZ1RegsFile)

    DcsmZ2RegsFile
    1 0005f040 00000024未初始化
    0005f040 00000024 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (DcsmZ2RegsFile)

    DcsmCommonRegsFile
    1 0005f070 00000008未初始化
    0005f070 00000008 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (DcsmCommonRegsFile)

    MemCfgRegsFile
    1 0005f400 00000080未初始化
    0005f400 00000080 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (MemCfgRegsFile)

    Emif1ConfigRegsFile
    1 0005f480 00000020未初始化
    0005f480 00000020 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (Emif1ConfigRegsFile)

    Emif2ConfigRegsFile
    1 0005f4a0 00000020未初始化
    0005f4a0 00000020 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (emif2ConfigRegsFile)

    AccessProtectRegsFile
    1 0005f4c0 00000040未初始化
    0005f4c0 00000040 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (AccessProtectRegsFile)

    MemoryErrorRegsFile
    1 0005f500 00000040未初始化
    0005f500 00000040 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (MemoryErrorRegsFile)

    RomWaitStateRegsFile
    1 0005f540 00000002未初始化
    0005f540 00000002 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (RomWaitStateRegsFile)

    Flash0CtrlRegsFile
    1 0005f800 00000182未初始化
    0005f800 00000182 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (Flash0CtrlRegsFile)

    Flash0EccRegsFile
    1 0005fb00 00000028未初始化
    0005fb00 00000028 F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (Flash0EccRegsFile)

    DevCfgRegsFile
    1 0005d000 0000012e 未初始化
    0005d000 0000012e F2837xD_GlobalVariableDefs.obj (DevCfgRegsFile)

    ClkCfgRegsFile
    1 0005d200 00000032未初始化
    0005d200 00000032 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (ClkCfgRegsFile)

    CpuSysRegsFile
    1 0005d300 00000082未初始化
    0005d300 00000082 F2837xD_GlobalDefableVarios.obj (CpuSysRegsFile)

    .ebss 1 0000a800 00000030未初始化
    0000a800 00000024 easy28x_bitfield_v9.3.obj (.ebss)
    0000a824 00000006 rts2800_fpu32.lib:exit.c.obj (.ebss)
    0000a82a 00000002:_lock.c.obj (.ebss:__lock)
    0000a82c 00000002:_lock.c.obj (.ebss:__unlock)
    0000a82e 00000002 blinky_dc_cpu01.obj (.ebss)

    模块总结

    模块代码初始化数据未初始化数据
    ---- ------------ ----------

    F2837xD_GlobalVariableDefs.obj 0 8695
    F2837xD_DefaultISR.obj 2826 0
    F2837xD_sysctrl.obj 2516 0
    easy28x_bitfield_v9.3.obj 1874 236 36.
    F2837xD_GPIO_1160 0
    F2837xD_PieVect.obj 76 896 0
    Blinky_dc_cpu01.obj 372 40 2.
    F2837xD_PIECTRL.obj 80 0
    F2837xD_usDelay.obj 8 0
    +--+------- +--- --------------- --------------- +
    总计:8912 1172 8733

    ..\BOOT_MODE\FLASH_SECTION 复制\
    DSP28xxx_SectionCopy_nonBIOS.obj 61 0
    DSP2833x_CodeStartBranch_SectionCopy.obj 10 0
    +--+------- +--- --------------- --------------- +
    总计:71 0 0

    C:/ti/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.2.LTS/lib/rts2800_fpu32.lib
    fd_add28.asm.obj 312 0 0 0
    fd_div28.asm.obj 278 0 0
    fd_mpy28.asm.obj 262 0 0
    boot28.asm.obj 172 0 0
    exit.c.obj 82 28 6.
    cpy_tbl.c.obj 72 0
    fd_tol28.asm.obj 62 0 0
    LL_cmp28.asm.obj 60 0 0
    I_tofd28.asm.obj 58 0 0
    memcpy.c.obj 58 0 0
    LL_aox28.asm.obj 48 0 0
    _lock.c.obj 18 20 4
    args_main.c.obj 36 0 0
    fd_sub28.asm.obj 28 0 0
    pre_init.c.obj 4 0 0
    startup.c.obj 2 0 0
    +--+------- +--- --------------- --------------- +
    总计:1552 48 10

    堆栈:0 0 1016
    +--+------- +--- --------------- --------------- +
    总计:10535 1220 9759


    全局数据符号:按数据页排序

    地址数据页名
    ---- -------- ----
    00000400 10 (00000400)_STACK

    00000b00 2c (00000b00)_AdcResultRegs
    00000b20 2c (00000b00)_AdcbResultRegs

    00000b40 2D (00000b40)_AdccResultRegs
    00000b60 2D (00000b40)_AdcdResultRegs

    00000c00 30 (00000c00)_CpuTimer0Regs
    00000c08 30 (00000c00)_CpuTimer1Regs
    00000c10 30 (00000c00)_CpuTimer2Regs

    00000ce0 33 (00000cc0)_Cla1SoftIntRegs
    00000ce0 33 (00000cc0)_PieCtrlRegs

    00000d00 34 (00000d00)_EmUBMode
    00000d00 34 (00000d00)_PieVectTable
    00000d01 34 (00000d00)_EmuBootPins

    00001000 40 (00001000)_DmaRegs

    00001400 50 (00001400)_Cla1Regs

    00004000 100 (00004000)_EPwm1Regs

    00004100 104 (00004100)_EPwm2Regs

    00004200 108 (00004200)_EPwm3Regs

    00004300 10c (00004300)_EPwm4Regs

    00004400 110 (00004400)_EPwm5Regs

    00004500 114 (00004500)_EPwm6Regs

    00004600 118 (00004600)_EPwm7Regs

    00004700 11c (00004700)_EPwm8Regs

    00004800 120 (00004800)_EPwm9Regs

    00004900 124 (00004900)_EPwm10Regs

    00004a00 128 (00004a00)_EPwm11Regs

    00004b00 12c (00004b00)_EPwm12Regs

    00005000 140 (00005000)_ECap1Regs
    00005020 140 (00005000)_ECap2Regs

    00005040 141 (00005040)_ECap3Regs
    00005060 141 (00005040)_ECap4Regs

    00005080 142 (00005080)_ECap5Regs
    000050a0 142 (00005080)_ECap6Regs

    00005100 144 (00005100)_EQep1Regs

    00005140 145 (00005140)_EQep2Regs

    00005180 146 (00005180)_EQep3Regs

    00005c00 170 (00005c00)_DacaRegs
    00005c10 170 (00005c00)_DacbRegs
    00005c20 170 (00005c00)_DaccRegs

    00005c80 172 (00005c80)_Cmpss1Regs
    00005cA0 172 (00005c80)_Cmpss2Regs

    00005cc0 173 (00005cc0)_Cmpss3Regs
    00005ce0 173 (00005cc0)_Cmpss4Regs

    00005d00 174 (00005d00)_Cmpss5Regs
    00005d20 174 (00005d00)_Cmpss6Regs

    00005d40 175 (00005d40)_Cmpss7Regs
    00005d60 175 (00005d40)_Cmpss8Regs

    00005e00 178 (00005e00)_Sdfm1Regs

    00005e80 17a (00005e80)_Sdfm2Regs

    00006000 180 (00006000)_McbspaRegs

    00006040 181 (00006040)_McbspbRegs

    00006100 184 (00006100)_SpiaRegs
    00006110 184 (00006100)_SpibRegs
    00006120 184 (00006100)_SpicRegs

    00006200 188 (00006200)_UppRegs

    00007000 1C0 (00007000)_WdRegs

    00007060 1c1 (00007040)_NmiIntrauptRegs
    00007070 1c1 (00007040)_XintRegs

    00007200 1c8 (00007200)_SciaRegs
    00007210 1c8 (00007200)_ScibRegs
    00007220 1c8 (00007200)_ScicRegs
    00007230 1c8 (00007200)_ScidRegs

    00007300 1cc (00007300)_I2caRegs

    00007340 1cd (00007340)_I2cbRegs

    00007400 1d0 (00007400)_AdcaRegs

    00007480 1d2 (00007480)_AdcbRegs

    00007500 1d4 (00007500)_AdcRegs

    00007580 1d6 (00007580)_AdcdRegs

    00007900 1e4 (00007900)_InputXbarRegs
    00007920 1e4 (00007900)_XbarRegs

    00007940 1e5 (00007940)_SyncSockRegs

    00007980 1e6 (00007980)_DmaClaSrcSelRegs

    00007a00 1e8 (00007a00)_EPwmXbarRegs

    00007a80 1ea (00007a80)_OutputXbarRegs

    00007c00 1f0 (00007c00)_GpioCtrlRegs

    00007f00 1fc (00007f00)_GpioDataRegs

    00009474 251 (00009440)_PieVectTableInit

    0000a800 2a0 (0000a800)_eZdsp_uOnChipFlash
    0000a801 2a0 (0000a800)_eZdsp_Version_SCI
    0000a802 2a0 (0000a800)_eZdsp_uRead16BPosible
    0000a803 2a0 (0000a800)_eZdsp_uRead8BPosible
    0000a804 2a0 (0000a800)_eZdsp_uCPU
    0000a805 2a0 (0000a800)_eZdsp_uBRKDTCount
    0000a806 2a0 (0000a800)_eZdsp_uFECount
    0000a807 2a0 (0000a800)_eZdsp_uOECount
    0000a808 2a0 (0000a800)_eZdsp_uPECount
    0000a809 2a0 (0000a800)_eZdsp_uWrongISRCount
    0000a80a 2a0 (0000a800)_eZdsp_ucRx
    0000a80b 2a0 (0000a800)_eZdsp_uState
    0000a80c 2a0 (0000a800)_eZdsp_UDATA
    0000a80d 2a0 (0000a800)_eZdsp_uChksum
    0000a80e 2a0 (0000a800)_eZdsp_uAddrRdCnt
    0000a80f 2a0 (0000a800)_eZdsp_uDataRdCnt
    0000a810 2a0 (0000a800)_eZdsp_uBlockSize
    0000a811 2a0 (0000a800)_eZdsp_uBlockIndex
    0000a812 2a0 (0000a800)_eZdsp_uChkSummarated
    0000a813 2a0 (0000a800)_eZdsp_uISRRxCount
    0000a814 2a0 (0000a800)_eZdsp_uISRTxCount
    0000a815 2a0 (0000a800)_eZdsp_uRxFifoCnt
    0000a816 2a0 (0000a800)_eZdsp_uMaxRxFifoCnt
    0000a817 2a0 (0000a800)_eZdsp_uTxFifoCnt
    0000a818 2a0 (0000a800)_eZdsp_uMaxTxFifoCnt
    0000a819 2a0 (0000a800)_eZdsp_uTxFifoFullCnt
    0000a81a 2a0 (0000a800)_eZdsp_fFloat
    0000a81c 2a0 (0000a800)_eZdsp_ulData
    0000a81e 2a0 (0000a800)_eZdsp_ulAddr
    0000a820 2a0 (0000a800)_eZdsp_ullData
    0000a824 2a0 (0000a800)__TI_ENABLE_EXIT_PROFILE_OUTPUT
    0000a826 2a0 (0000a800)__TI_clean_ptr
    0000a828 2a0 (0000a800)__TI_dptors _ptr
    0000a82a 2a0 (0000a800)_lock
    0000a82c 2a0 (0000a800)_unlock
    0000a82e 2a0 (0000a800)_ledTimer1
    0000a82f 2a0 (0000a800)_ledCounter1

    00047000 11c0 (00047000)_Emif1Regs

    00047800 11e0 (00047800)_Emif2Regs

    00048000 1200 (00048000)_CanaRegs

    0004a000 1280 (0004a000)_CanbRegs

    00050000 1400 (00050000)_IpcRegs
    00050024 1400 (00050000)_FlashPumpSemaphoreRegs

    0005d000 1740 (0005d000)_DevCfgRegs

    0005d180 1746 (0005d180)_AnalogSubsysRegs

    0005d200 1748 (0005d200)_ClkCfgRegs

    0005d300 174c (0005d300)_CpuSysRegs

    0005e608 1798 (0005e600)_RomPrefetchRegs

    0005f000 17c0 (0005f000)_DcsmZ1Regs

    0005f040 17c1 (0005f040)_DcsmZ2Regs
    0005f070 17c1 (0005f040)_DcsmCommonRegs

    0005f400 17d0 (0005f400)_MemCfgRegs

    0005f480 17d2 (0005f480)_Emif1ConfigRegs
    0005f4a0 17d2 (0005f480)_Emif2ConfigRegs

    0005f4c0 17d3 (0005f4c0)_AccessProtectionRegs

    0005f500 17d4 (0005f500)_MemoryErrorRegs

    0005f540 17d5 (0005f540)_RomWaitStateRegs

    0005f800 17e0 (0005f800)_Flash0CtrlRegs

    0005fb00 17ec (0005fb00)_Flash0EccRegs


    全局符号:按名称按字母顺序排序

    页地址名称
    ------ ----
    0 00008000 .text
    0 00008fa9 C$$EXIT
    0 00008d36 FD$$$ADD
    0 00008dd2 fd$$DIV
    0 00008e5d FD$$MPY
    0 000090e5 FD$$SUB
    0 00009044 FD$$TOL
    0 00009081 I$TOFD
    0 000090bb LL$$$AND
    0 00009063 LL$$CMP
    0 000090c3 LL$$OR
    0 000090cb LL$$XOR
    0 00009075 ULL $CMP
    0 000080be _ADCA1_ISR
    0 0000833e _ADCA2_ISR
    0 00008348 _ADCA3_ISR
    0 00008352 _ADCA4_ISR
    0 00008334 _ADCA_EVT_ISR
    0 000080c8 _ADCB1_ISR
    0 00008366 _ADCB2_ISR
    0 00008370 _ADCB3_ISR
    0 0000837a _ADCB4_ISR
    0 0000835c _ADCB_EVT_ISR
    0 000080d2 _ADCC1_ISR
    0 000084ce _ADCC2_ISR
    0 000084d8 _ADCC3_ISR
    0 000084e2 _ADCC4_ISR
    0 000084c4 _ADCC_EVT_ISR
    0 000080f0 _ADCD1_ISR
    0 000084f6 _ADCD2_ISR
    0 00008500 _ADCD3_ISR
    0 0000850a _ADCD4_ISR
    0 000084ec _ADCD_EVT_ISR
    0 00008546 _AUX_PLL_SL滑动_ISR
    1 0005f4c0 _AccessProtectionRegs
    1 00007400 _AdcaRegs
    1 00000b00 _AdcResultRegs
    1 00007480_AdcbRegs
    1 00000b20 _AdcbResultRegs
    1 00007500_AdcRegs
    1 00000b40 _AdcResultRegs
    1 00007580_AdcdRegs
    1 00000b60 _AdcdResultRegs
    1 0005d180 _AnalogSubsysRegs
    0 000089c7 _AuxAuxClkSel
    0 000089b1_AuxIntOsc2Sel
    0 000089bb _AuxXTALOscSel
    0 0000830c _CANA0_ISR
    0 00008316 _CANA1_ISR
    0 00008320 _CANB0_ISR
    0 0000832a _CANB1_ISR
    0 00008384 _CLA1_1_ISR
    0 0000838e _CLA1_2_ISR
    0 00008398 _CLA1_3_ISR
    0 000083a2 _CLA1_4_ISR
    0 000083ac _CLA1_5_ISR
    0 000083b6 _CLA1_6_ISR
    0 000083c0 _CLA1_7_ISR
    0 000083ca _CLA1_8_ISR
    0 00008550 _CLA_overflow_ISR
    0 0000855a _CLA_underflow_ISR
    1 00048000 _CanaRegs
    1 0004a000 _CanbRegs
    1 00001400 _Cla1Regs
    0 00000ce0 _Cla1SoftIntRegs
    1 0005d200 _ClkCfgRegs
    1 00005c80 _cmps1Regs
    1 00005cA0 _Cmpss2Regs
    1 00005cc0 _cmps3Regs
    1 00005ce0 _Cmpss4Regs
    1 00005d00 _Cmpss5Regs
    1 00005d20 _Cmpss6Regs
    1 00005d40 _Cmpss7Regs
    1 00005d60 _Cmpss8Regs
    0 00008a1b _ConfigureTMXAnalogTrim
    1 0005d300 _CpuSysRegs
    1 00000c00 _CpuTimer0Regs
    1 00000c08 _CpuTimer1Regs
    1 00000c10 _CpuTimer2Regs
    0 0000895c _CsmUnlock
    0 00008014 _dataalog_isr
    0 00008258 _DMA_CH1_ISR
    0 00008262 _DMA_CH2_ISR
    0 0000826c _DMA_CH3_ISR
    0 00008276 _DMA_CH4 ISR
    0 00008280 _DMA_CH5_ISR
    0 0000828a _DMA_CH6_ISR
    1 00005c00 _DacaRegs
    1 00005c10 _DacbRegs
    1 00005c20 _DaccRegs
    1 0005f070 _DcsmCommonRegs
    1 0005f000 _DcsmZ1Regs
    1 0005f040 _DcsmZ2Regs
    1 0005d000 _DevCfgRegs
    0 00008671 _DisableDog
    0 00008632_DisablePeripheralClocks
    1 00007980 _DmaClaSrcSelRegs
    1 00001000 _DmaRegs
    0 000081ae _ECAP1_ISR
    0 000081b8 _ECAP2_ISR
    0 000081c2 _ECAP3_ISR
    0 000081cc _ECAP4_ISR
    0 000081d6 _ECAP5_ISR
    0 000081e0 _ECAP6_ISR
    1 00005000 _ECap1Regs
    1 00005020 _ECap2Regs
    1 00005040 _ECap3Regs
    1 00005060 _ECap4Regs
    1 00005080 _ECap5Regs
    1 000050a0 _ECap6Regs
    0 00008514 _EMIF_ERROR_ISR
    0 0000856e _empty_ISR
    0 00008028 _EMU_ISR
    0 0000846a _EPWM10_ISR
    0 00008442 _EPWM10_TZ_ISR
    0 00008474 _EPWM11_ISR
    0 0000844c _EPWM11_TZ_ISR
    0 0000847e _EPWM12_ISR
    0 00008456 _EPWM12_TZ_ISR
    0 0000815e _EPWM1_ISR
    0 0000810e _EPWM1_TZ_ISR
    0 00008168 _EPWM2_ISR
    0 00008118 _EPWM2_TZ_ISR
    0 00008172 _EPWM3_ISR
    0 00008122 _EPWM3_TZ_ISR
    0 0000817c _EPWM4_ISR
    0 0000812c _EPWM4_TZ_ISR
    0 00008186 _EPWM5_ISR
    0 00008136 _EPWM5_TZ_ISR
    0 00008190 _EPWM6_ISR
    0 00008140 _EPWM6_TZ_ISR
    0 0000819a _EPWM7_ISR
    0 0000814a _EPWM7_TZ_ISR
    0 000081a4 _EPWM8_ISR
    0 00008154 _EPWM8_TZ_ISR
    0 00008460 _EPWM9_ISR
    0 00008438 _EPWM9_TZ_ISR
    1 00004900 _EPwm10Regs
    1 00004a00 _EPwm11Regs
    1 00004b00 _EPwm12Regs
    1 00004000 _EPwm1Regs
    1 00004100 _EPwm2Regs
    1 00004200 _EPwm3Regs
    1 00004300 _EPwm4Regs
    1 00004400 _EPwm5Regs
    1 00004500 _EPwm6Regs
    1 00004600 _EPwm7Regs
    1 00004700 _EPwm8Regs
    1 00004800 _EPwm9Regs
    1 00007a00 _EPwmXbarRegs
    0 000081ea _EQEP1_ISR
    0 000081f4 _EQEP2_ISR
    0 000081fe _EQEP3_ISR
    1 00005100 _EQep1Regs
    1 00005140 _EQep2Regs
    1 00005180 _EQep3Regs
    1 0005f480 _Emif1ConfigRegs
    1 00047000 _Emif1Regs
    1 0005f4a0 _emif2ConfigRegs
    1 00047800 _Emif2Regs
    1 00000d00 _EmUBMode
    1 00000d01 _EmubBootPins
    0 00008ff1 _EnableInterrupts
    0 0000946d _F28x_usDelay
    0 00008528 _FLASH_corrected_error_ISR
    0 000083fc _fpu_overflow_isr
    0 00008406 _FPU_下溢_ISR
    1 0005f800 _Flash0CtrlRegs
    1 0005fb00 _Flash0EccRegs
    0 0000943f _FlashOff
    1 00050024_FlashPumpSemaphoreRegs
    0 00008c31 _GPIO_EnableUnbondedIOPullups
    0 00008c0c _GPIO_EnableUnbondedIOPullupsFor100引脚
    0 00008bf3 _GPIO_EnableUnboundedIOPullupsFor176引脚
    0 00008c47 _GPIO_ReadPin
    0 00008b98 _GPIO_SetupLock
    0 00008a78 _GPIO_SetupPinMux
    0 00008b04 _GPIO_SetupPinOptions
    0 00008bc1 _GPIO_SetupXINT1Gpio
    0 00008bcb _GPIO_SetupXINT2Gpio
    0 00008bd5 _GPIO_SetupXINT3Gpio
    0 00008bdf _GPIO_SetupXINT4Gpio
    0 00008be9 _GPIO_SetupXINT5Gpio
    0 00008c5e _GPIO_WritePin
    1 00007c00 _GpioCtrlRegs
    1 00007f00 _GpioDataRegs
    0 000089e5 _Halt
    0 000089fe _HIB
    0 0000829e _I2CA_FIFO_ISR
    0 00008294 _I2CA_ISR
    0 000082b2 _I2CB_FIFO_ISR
    0 000082a8 _I2CB_ISR
    1 00007300 _I2caRegs
    1 00007340 _I2cbRegs
    0 000089d1 _IDLE
    0 0000803c _ILLEGAL_ISR
    0 00008410 _IPC0_ISR
    0 0000841a _IPC1_ISR
    0 00008424 _IPC2_ISR
    0 0000842e _IPC3_ISR
    0 0000886d _InitAuxPll
    0 00009416 _InitFlash
    0 00008a38 _InitGpio
    0 000085ae _InitPeripheralClocks
    0 00008fd2 _InitPieCtrl
    0 00008ffa _InitPieVectTable
    0 00008585 _InitSysCtrl
    0 0000867f _InitSysPll
    1 00007900 _InputXbarRegs
    1 00050000 _IpcRegs
    0 00008230 _MCBSPA_RX_ISR
    0 0000823a _MCBSPA_TX_ISR
    0 00008244 _MCBSPB_RX_ISR
    0 0000824e _MCBSPB_TX_ISR
    1 00006000 _McbspaRegs
    1 00006040 _McbspbRegs
    1 0005f400 _MemCfgRegs
    1 0005f500 _MemoryErrorRegs
    0 00008032 _NMI_ISR
    0 0000857b _NOTUSED_ISR
    1 00007060 _NmiIntrauptRegs
    1 00007a80 _OutputXbarRegs
    0 00008564 _PIE_RESERVE_ISR
    1 00000ce0 _PieCtrlRegs
    1 00000d00 _PieVectTable
    0 00009474 _PieVectTableInit
    0 00008532 _RAM_ACCESS_Violation_ISR
    0 0000851e _RAM_corrected_error_ISR
    0 0000801e _RTOS_ISR
    0 00086371 _RamfuncsLoadEnd
    ABS 00000371 _RamfuncsLoadSize
    0 00086000 _RamfuncsLoadStart
    0 00009471 _RamfuncsRunEnd
    ABS 00000371 _RamfuncsRunSize
    0 00009100 _RamfuncsRunStart
    0 00008659 _ReleaseFlashPump
    1 0005e608 _RomPrefetchRegs
    1 0005f540 _RomWaitStateRegs
    0 000082e4 _SCIA_RX_ISR
    0 000082ee _SCIA_TX_ISR
    0 000082f8 _SCIB_RX_ISR
    0 00008302 _SCIB_TX_ISR
    0 000082bc _SCIC_RX_ISR
    0 000082c6 _SCIC_TX_ISR
    0 000082d0 _SCID_RX_ISR
    0 000082da _SCID_TX_ISR
    0 00008488 _SD1_ISR
    0 00008492 _SD2_ISR
    0 00008208 _SPIA_RX_ISR
    0 00008212 _SPIA_TX_ISR
    0 0000821c _SPIB_RX_ISR
    0 00008226 _SPIB_TX_ISR
    0 0000849c _spic_RX_ISR
    0 000084a6 _spic_TX_ISR
    0 000089da _STANDBY
    0 0000853c _SYS_PLL_SLITH_ISR
    1 00007200 _SciaRegs
    1 00007210_ScibRegs
    1 00007220_ScicRegs
    1 00007230_ScidRegs
    1 00005e00 _Sdfm1Regs
    1 00005e80 _Sdfm2Regs
    0 0000864A _平放 FlashPump
    0 00008663 _ServiceDog
    1 00006100 _SpiaRegs
    1 00006110 _SpibRegs
    1 00006120 _SpicRegs
    1 00007940 _SyncSockRegs
    0 0000897d _SysIntOsc1Sel
    0 0000898d _SysIntOsc2Sel
    0 000089a1_SysX 振荡器
    0 000080fa _TIMER0_ISR
    0 00008000 _Timer1_ISR
    0 0000800a _TIMER2_ISR
    0 000084b0 _UPPA_ISR
    0 000084ba _USBA_ISR
    0 000080a0 _USER10_ISR
    0 000080aa _USER11_ISR
    0 000080b4 _USER12_ISR
    0 00008046 _User1_ISR
    0 00008050_User2_ISR
    0 0000805a _User3_ISR
    0 00008064 _User4_ISR
    0 0000806e _USER5_ISR
    0 00008078 _USER6_ISR
    0 00008082 _USER7_ISR
    0 0000808c _USER8_ISR
    0 00008096 _USER9_ISR
    1 00006200 _UppRegs
    0 000083f2 _VCU_ISR
    0 00008104 _WAKE_ISR
    1 00007000 _WdRegs
    0 000080dc _XINT1_ISR
    0 000080e6 _XINT2_ISR
    0 000083d4 _XINT3_ISR
    0 000083de _xINT4_ISR
    0 000083e8 _XINT5_ISR
    1 00007920 _XbarRegs
    1 00007070 _XintRegs
    1 000007f8 __STACK_END
    abs 000003f8 _stack_size
    1 0000a826 __TI_clean_ptr
    1 0000a828 __TI_dptors _ptr
    1 0000a824 __TI_ENABLE_EXIT_PROFILE_OUTPUT
    abs ffffffff __TI_pprof_out_hndl
    abs ffffffff __TI_prof_data_size
    abs ffffff __TI_propof 数据开始
    abs ffffff __binit __
    abs ffffff __c_args__
    0 00009640 __cinit__
    0 000090ff __etext__
    abs ffffff __Pinit __
    0 00008000 __text__
    0 000090d3 _args_main
    1 0000a82a __lock
    0 000090fb _nop
    0 000090f7 _register_lock
    0 000090f3 _register_unlock
    1 00000400 __STACK
    0 000090fe __system_post_cinit
    0 000090fc __system_pre_init
    1 0000a82c __unlock
    0 00008fa9 _abort
    0 00008f53 _c_int00
    0 00082000 _cinit_loadstart
    0 00009640 _cinit_runstart
    abs 00000098 _cinit_size
    0 00008000 _const_loadstart
    0 00008000 _const_runstart
    abs 00000000 _const_size
    0 00009020 _copy_in
    0 00008ee0 _easyDSP_SCI_Init
    0 00009100 _Easy_RXINT_ISR
    0 00090000 _econst_loadstart
    0 00009474 _econst_runstart
    abs 000001cc _econst_size
    0 00008fab _exit
    1 0000a801 _eZdsp_Version_SCI
    1 0000a81a _eZdsp_fFloat
    1 0000a80e _eZdsp_uAddrRdcnt
    1 0000a805 _eZdsp_uBRKDTCount
    1 0000a811 _eZdsp_uBlockIndex
    1 0000a810 _eZdsp_uBlockSize
    1 0000a804 _eZdsp_uCPU
    1 0000a812 _eZdsp_uChkSummarated
    1 0000a80d _eZdsp_uChksum
    1 0000a80c _eZdsp_UDATA
    1 0000a80f _eZdsp_uDataRdCnt
    1 0000a806 _eZdsp_uFECount
    1 0000a813 _eZdsp_uISRRxCount
    1 0000a814 _eZdsp_uISRTxCount
    1 0000a816 _eZdsp_uMaxRxFifoCnt
    1 0000a818 _eZdsp_uMaxTxFifoCnt
    1 0000a807 _eZdsp_uOECount
    1 0000a800 _eZdsp_uOnChipFlash
    1 0000a808 _eZdsp_uPECount
    1 0000a802 _eZdsp_uRead16BPosible
    1 0000a803 _eZdsp_uRead8BPosible
    1 0000a815 _eZdsp_uRxFifoCnt
    1 0000a80b _eZdsp_uState
    1 0000a817 _eZdsp_uTxFifoCnt
    1 0000a819 _eZdsp_utxFifoFullCnt
    1 0000a809 _eZdsp_uWrongISRCount
    1 0000a80a _eZdsp_ucRx
    1 0000a81e _eZdsp_ulAddr
    1 0000a81c _eZdsp_ulData
    1 0000a820 _eZdsp_ullData
    1 0000a82f _ledCounter1
    1 0000a82e _ledTimer1
    0 00008c7c _main
    0 0000909e _memcpy
    0 00008000 _PinIT_loadstart
    0 00008000 _PinIT_runstart
    abs 00000000 _PinIT_SIZE
    0 00008000 _switch_loadstart
    0 00008000 _switch_runstart
    abs 00000000 _switch_size
    0 000ba000 _text_loadstart
    0 00008000 _text_runstart
    abs 000010ff _text_size
    abs ffffff 活页夹
    0 00009640 cinit
    0 00080000 CODE_START
    0 00080004 COPY_SECTIONS
    0 000090ff etext
    Abs ffffff 引脚


    全局符号:按符号地址排序

    页地址名称
    ------ ----
    0 00000ce0 _Cla1SoftIntRegs
    0 00008000 .text
    0 00008000 _Timer1_ISR
    0 00008000 __text__
    0 00008000 _const_loadstart
    0 00008000 _const_runstart
    0 00008000 _PinIT_loadstart
    0 00008000 _PinIT_runstart
    0 00008000 _switch_loadstart
    0 00008000 _switch_runstart
    0 00008000 _text_runstart
    0 0000800a _TIMER2_ISR
    0 00008014 _dataalog_isr
    0 0000801e _RTOS_ISR
    0 00008028 _EMU_ISR
    0 00008032 _NMI_ISR
    0 0000803c _ILLEGAL_ISR
    0 00008046 _User1_ISR
    0 00008050_User2_ISR
    0 0000805a _User3_ISR
    0 00008064 _User4_ISR
    0 0000806e _USER5_ISR
    0 00008078 _USER6_ISR
    0 00008082 _USER7_ISR
    0 0000808c _USER8_ISR
    0 00008096 _USER9_ISR
    0 000080a0 _USER10_ISR
    0 000080aa _USER11_ISR
    0 000080b4 _USER12_ISR
    0 000080be _ADCA1_ISR
    0 000080c8 _ADCB1_ISR
    0 000080d2 _ADCC1_ISR
    0 000080dc _XINT1_ISR
    0 000080e6 _XINT2_ISR
    0 000080f0 _ADCD1_ISR
    0 000080fa _TIMER0_ISR
    0 00008104 _WAKE_ISR
    0 0000810e _EPWM1_TZ_ISR
    0 00008118 _EPWM2_TZ_ISR
    0 00008122 _EPWM3_TZ_ISR
    0 0000812c _EPWM4_TZ_ISR
    0 00008136 _EPWM5_TZ_ISR
    0 00008140 _EPWM6_TZ_ISR
    0 0000814a _EPWM7_TZ_ISR
    0 00008154 _EPWM8_TZ_ISR
    0 0000815e _EPWM1_ISR
    0 00008168 _EPWM2_ISR
    0 00008172 _EPWM3_ISR
    0 0000817c _EPWM4_ISR
    0 00008186 _EPWM5_ISR
    0 00008190 _EPWM6_ISR
    0 0000819a _EPWM7_ISR
    0 000081a4 _EPWM8_ISR
    0 000081ae _ECAP1_ISR
    0 000081b8 _ECAP2_ISR
    0 000081c2 _ECAP3_ISR
    0 000081cc _ECAP4_ISR
    0 000081d6 _ECAP5_ISR
    0 000081e0 _ECAP6_ISR
    0 000081ea _EQEP1_ISR
    0 000081f4 _EQEP2_ISR
    0 000081fe _EQEP3_ISR
    0 00008208 _SPIA_RX_ISR
    0 00008212 _SPIA_TX_ISR
    0 0000821c _SPIB_RX_ISR
    0 00008226 _SPIB_TX_ISR
    0 00008230 _MCBSPA_RX_ISR
    0 0000823a _MCBSPA_TX_ISR
    0 00008244 _MCBSPB_RX_ISR
    0 0000824e _MCBSPB_TX_ISR
    0 00008258 _DMA_CH1_ISR
    0 00008262 _DMA_CH2_ISR
    0 0000826c _DMA_CH3_ISR
    0 00008276 _DMA_CH4 ISR
    0 00008280 _DMA_CH5_ISR
    0 0000828a _DMA_CH6_ISR
    0 00008294 _I2CA_ISR
    0 0000829e _I2CA_FIFO_ISR
    0 000082a8 _I2CB_ISR
    0 000082b2 _I2CB_FIFO_ISR
    0 000082bc _SCIC_RX_ISR
    0 000082c6 _SCIC_TX_ISR
    0 000082d0 _SCID_RX_ISR
    0 000082da _SCID_TX_ISR
    0 000082e4 _SCIA_RX_ISR
    0 000082ee _SCIA_TX_ISR
    0 000082f8 _SCIB_RX_ISR
    0 00008302 _SCIB_TX_ISR
    0 0000830c _CANA0_ISR
    0 00008316 _CANA1_ISR
    0 00008320 _CANB0_ISR
    0 0000832a _CANB1_ISR
    0 00008334 _ADCA_EVT_ISR
    0 0000833e _ADCA2_ISR
    0 00008348 _ADCA3_ISR
    0 00008352 _ADCA4_ISR
    0 0000835c _ADCB_EVT_ISR
    0 00008366 _ADCB2_ISR
    0 00008370 _ADCB3_ISR
    0 0000837a _ADCB4_ISR
    0 00008384 _CLA1_1_ISR
    0 0000838e _CLA1_2_ISR
    0 00008398 _CLA1_3_ISR
    0 000083a2 _CLA1_4_ISR
    0 000083ac _CLA1_5_ISR
    0 000083b6 _CLA1_6_ISR
    0 000083c0 _CLA1_7_ISR
    0 000083ca _CLA1_8_ISR
    0 000083d4 _XINT3_ISR
    0 000083de _xINT4_ISR
    0 000083e8 _XINT5_ISR
    0 000083f2 _VCU_ISR
    0 000083fc _fpu_overflow_isr
    0 00008406 _FPU_下溢_ISR
    0 00008410 _IPC0_ISR
    0 0000841a _IPC1_ISR
    0 00008424 _IPC2_ISR
    0 0000842e _IPC3_ISR
    0 00008438 _EPWM9_TZ_ISR
    0 00008442 _EPWM10_TZ_ISR
    0 0000844c _EPWM11_TZ_ISR
    0 00008456 _EPWM12_TZ_ISR
    0 00008460 _EPWM9_ISR
    0 0000846a _EPWM10_ISR
    0 00008474 _EPWM11_ISR
    0 0000847e _EPWM12_ISR
    0 00008488 _SD1_ISR
    0 00008492 _SD2_ISR
    0 0000849c _spic_RX_ISR
    0 000084a6 _spic_TX_ISR
    0 000084b0 _UPPA_ISR
    0 000084ba _USBA_ISR
    0 000084c4 _ADCC_EVT_ISR
    0 000084ce _ADCC2_ISR
    0 000084d8 _ADCC3_ISR
    0 000084e2 _ADCC4_ISR
    0 000084ec _ADCD_EVT_ISR
    0 000084f6 _ADCD2_ISR
    0 00008500 _ADCD3_ISR
    0 0000850a _ADCD4_ISR
    0 00008514 _EMIF_ERROR_ISR
    0 0000851e _RAM_corrected_error_ISR
    0 00008528 _FLASH_corrected_error_ISR
    0 00008532 _RAM_ACCESS_Violation_ISR
    0 0000853c _SYS_PLL_SLITH_ISR
    0 00008546 _AUX_PLL_SL滑动_ISR
    0 00008550 _CLA_overflow_ISR
    0 0000855a _CLA_underflow_ISR
    0 00008564 _PIE_RESERVE_ISR
    0 0000856e _empty_ISR
    0 0000857b _NOTUSED_ISR
    0 00008585 _InitSysCtrl
    0 000085ae _InitPeripheralClocks
    0 00008632_DisablePeripheralClocks
    0 0000864A _平放 FlashPump
    0 00008659 _ReleaseFlashPump
    0 00008663 _ServiceDog
    0 00008671 _DisableDog
    0 0000867f _InitSysPll
    0 0000886d _InitAuxPll
    0 0000895c _CsmUnlock
    0 0000897d _SysIntOsc1Sel
    0 0000898d _SysIntOsc2Sel
    0 000089a1_SysX 振荡器
    0 000089b1_AuxIntOsc2Sel
    0 000089bb _AuxXTALOscSel
    0 000089c7 _AuxAuxClkSel
    0 000089d1 _IDLE
    0 000089da _STANDBY
    0 000089e5 _Halt
    0 000089fe _HIB
    0 00008a1b _ConfigureTMXAnalogTrim
    0 00008a38 _InitGpio
    0 00008a78 _GPIO_SetupPinMux
    0 00008b04 _GPIO_SetupPinOptions
    0 00008b98 _GPIO_SetupLock
    0 00008bc1 _GPIO_SetupXINT1Gpio
    0 00008bcb _GPIO_SetupXINT2Gpio
    0 00008bd5 _GPIO_SetupXINT3Gpio
    0 00008bdf _GPIO_SetupXINT4Gpio
    0 00008be9 _GPIO_SetupXINT5Gpio
    0 00008bf3 _GPIO_EnableUnboundedIOPullupsFor176引脚
    0 00008c0c _GPIO_EnableUnbondedIOPullupsFor100引脚
    0 00008c31 _GPIO_EnableUnbondedIOPullups
    0 00008c47 _GPIO_ReadPin
    0 00008c5e _GPIO_WritePin
    0 00008c7c _main
    0 00008d36 FD$$$ADD
    0 00008dd2 fd$$DIV
    0 00008e5d FD$$MPY
    0 00008ee0 _easyDSP_SCI_Init
    0 00008f53 _c_int00
    0 00008fa9 C$$EXIT
    0 00008fa9 _abort
    0 00008fab _exit
    0 00008fd2 _InitPieCtrl
    0 00008ff1 _EnableInterrupts
    0 00008ffa _InitPieVectTable
    0 00009020 _copy_in
    0 00009044 FD$$TOL
    0 00009063 LL$$CMP
    0 00009075 ULL $CMP
    0 00009081 I$TOFD
    0 0000909e _memcpy
    0 000090bb LL$$$AND
    0 000090c3 LL$$OR
    0 000090cb LL$$XOR
    0 000090d3 _args_main
    0 000090e5 FD$$SUB
    0 000090f3 _register_unlock
    0 000090f7 _register_lock
    0 000090fb _nop
    0 000090fc __system_pre_init
    0 000090fe __system_post_cinit
    0 000090ff __etext__
    0 000090ff etext
    0 00009100 _RamfuncsRunStart
    0 00009100 _Easy_RXINT_ISR
    0 00009416 _InitFlash
    0 0000943f _FlashOff
    0 0000946d _F28x_usDelay
    0 00009471 _RamfuncsRunEnd
    0 00009474 _PieVectTableInit
    0 00009474 _econst_runstart
    0 00009640 __cinit__
    0 00009640 _cinit_runstart
    0 00009640 cinit
    0 00080000 CODE_START
    0 00080004 COPY_SECTIONS
    0 00082000 _cinit_loadstart
    0 00086000 _RamfuncsLoadStart
    0 00086371 _RamfuncsLoadEnd
    0 00090000 _econst_loadstart
    0 000ba000 _text_loadstart
    1 00000400 __STACK
    1 000007f8 __STACK_END
    1 00000b00 _AdcResultRegs
    1 00000b20 _AdcbResultRegs
    1 00000b40 _AdcResultRegs
    1 00000b60 _AdcdResultRegs
    1 00000c00 _CpuTimer0Regs
    1 00000c08 _CpuTimer1Regs
    1 00000c10 _CpuTimer2Regs
    1 00000ce0 _PieCtrlRegs
    1 00000d00 _EmUBMode
    1 00000d00 _PieVectTable
    1 00000d01 _EmubBootPins
    1 00001000 _DmaRegs
    1 00001400 _Cla1Regs
    1 00004000 _EPwm1Regs
    1 00004100 _EPwm2Regs
    1 00004200 _EPwm3Regs
    1 00004300 _EPwm4Regs
    1 00004400 _EPwm5Regs
    1 00004500 _EPwm6Regs
    1 00004600 _EPwm7Regs
    1 00004700 _EPwm8Regs
    1 00004800 _EPwm9Regs
    1 00004900 _EPwm10Regs
    1 00004a00 _EPwm11Regs
    1 00004b00 _EPwm12Regs
    1 00005000 _ECap1Regs
    1 00005020 _ECap2Regs
    1 00005040 _ECap3Regs
    1 00005060 _ECap4Regs
    1 00005080 _ECap5Regs
    1 000050a0 _ECap6Regs
    1 00005100 _EQep1Regs
    1 00005140 _EQep2Regs
    1 00005180 _EQep3Regs
    1 00005c00 _DacaRegs
    1 00005c10 _DacbRegs
    1 00005c20 _DaccRegs
    1 00005c80 _cmps1Regs
    1 00005cA0 _Cmpss2Regs
    1 00005cc0 _cmps3Regs
    1 00005ce0 _Cmpss4Regs
    1 00005d00 _Cmpss5Regs
    1 00005d20 _Cmpss6Regs
    1 00005d40 _Cmpss7Regs
    1 00005d60 _Cmpss8Regs
    1 00005e00 _Sdfm1Regs
    1 00005e80 _Sdfm2Regs
    1 00006000 _McbspaRegs
    1 00006040 _McbspbRegs
    1 00006100 _SpiaRegs
    1 00006110 _SpibRegs
    1 00006120 _SpicRegs
    1 00006200 _UppRegs
    1 00007000 _WdRegs
    1 00007060 _NmiIntrauptRegs
    1 00007070 _XintRegs
    1 00007200 _SciaRegs
    1 00007210_ScibRegs
    1 00007220_ScicRegs
    1 00007230_ScidRegs
    1 00007300 _I2caRegs
    1 00007340 _I2cbRegs
    1 00007400 _AdcaRegs
    1 00007480_AdcbRegs
    1 00007500_AdcRegs
    1 00007580_AdcdRegs
    1 00007900 _InputXbarRegs
    1 00007920 _XbarRegs
    1 00007940 _SyncSockRegs
    1 00007980 _DmaClaSrcSelRegs
    1 00007a00 _EPwmXbarRegs
    1 00007a80 _OutputXbarRegs
    1 00007c00 _GpioCtrlRegs
    1 00007f00 _GpioDataRegs
    1 0000a800 _eZdsp_uOnChipFlash
    1 0000a801 _eZdsp_Version_SCI
    1 0000a802 _eZdsp_uRead16BPosible
    1 0000a803 _eZdsp_uRead8BPosible
    1 0000a804 _eZdsp_uCPU
    1 0000a805 _eZdsp_uBRKDTCount
    1 0000a806 _eZdsp_uFECount
    1 0000a807 _eZdsp_uOECount
    1 0000a808 _eZdsp_uPECount
    1 0000a809 _eZdsp_uWrongISRCount
    1 0000a80a _eZdsp_ucRx
    1 0000a80b _eZdsp_uState
    1 0000a80c _eZdsp_UDATA
    1 0000a80d _eZdsp_uChksum
    1 0000a80e _eZdsp_uAddrRdcnt
    1 0000a80f _eZdsp_uDataRdCnt
    1 0000a810 _eZdsp_uBlockSize
    1 0000a811 _eZdsp_uBlockIndex
    1 0000a812 _eZdsp_uChkSummarated
    1 0000a813 _eZdsp_uISRRxCount
    1 0000a814 _eZdsp_uISRTxCount
    1 0000a815 _eZdsp_uRxFifoCnt
    1 0000a816 _eZdsp_uMaxRxFifoCnt
    1 0000a817 _eZdsp_uTxFifoCnt
    1 0000a818 _eZdsp_uMaxTxFifoCnt
    1 0000a819 _eZdsp_utxFifoFullCnt
    1 0000a81a _eZdsp_fFloat
    1 0000a81c _eZdsp_ulData
    1 0000a81e _eZdsp_ulAddr
    1 0000a820 _eZdsp_ullData
    1 0000a824 __TI_ENABLE_EXIT_PROFILE_OUTPUT
    1 0000a826 __TI_clean_ptr
    1 0000a828 __TI_dptors _ptr
    1 0000a82a __lock
    1 0000a82c __unlock
    1 0000a82e _ledTimer1
    1 0000a82f _ledCounter1
    1 00047000 _Emif1Regs
    1 00047800 _Emif2Regs
    1 00048000 _CanaRegs
    1 0004a000 _CanbRegs
    1 00050000 _IpcRegs
    1 00050024_FlashPumpSemaphoreRegs
    1 0005d000 _DevCfgRegs
    1 0005d180 _AnalogSubsysRegs
    1 0005d200 _ClkCfgRegs
    1 0005d300 _CpuSysRegs
    1 0005e608 _RomPrefetchRegs
    1 0005f000 _DcsmZ1Regs
    1 0005f040 _DcsmZ2Regs
    1 0005f070 _DcsmCommonRegs
    1 0005f400 _MemCfgRegs
    1 0005f480 _Emif1ConfigRegs
    1 0005f4a0 _emif2ConfigRegs
    1 0005f4c0 _AccessProtectionRegs
    1 0005f500 _MemoryErrorRegs
    1 0005f540 _RomWaitStateRegs
    1 0005f800 _Flash0CtrlRegs
    1 0005fb00 _Flash0EccRegs
    abs 00000000 _const_size
    abs 00000000 _PinIT_SIZE
    abs 00000000 _switch_size
    abs 00000098 _cinit_size
    abs 000001cc _econst_size
    ABS 00000371 _RamfuncsLoadSize
    ABS 00000371 _RamfuncsRunSize
    abs 000003f8 _stack_size
    abs 000010ff _text_size
    abs ffffffff __TI_pprof_out_hndl
    abs ffffffff __TI_prof_data_size
    abs ffffff __TI_propof 数据开始
    abs ffffff __binit __
    abs ffffff __c_args__
    abs ffffff __Pinit __
    abs ffffff 活页夹
    Abs ffffff 引脚

    [386个符号]

    ----------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moon、

    错误消息中的中断地址对应于 BootROM 中的 ITRAP ISR。  这意味着 CPU 执行了一些无效的操作码。 当某些内容未正确复制到 RAM 且 CPU 前往那里获取代码时、通常会发生这种情况。  或者 CPU 执行来自已擦除闪存的东西。

    在您的情况下、看起来独立运行正常-这表明您的应用程序设计/编译正常。

    在调试器情况下、您使用的 RAM 可能会以某种方式损坏-可能是由于您执行的某些调试步骤、或者可能需要重置以清除 RAM 内容(检查 GEL 文件-它可能会执行 RAMINIT、从而清除所有 RAM)。   

    我没有检查您的链接器 cmd 和映射文件(请附加它们、而不是在帖子中复制它们)。  请检查是否有任何已初始化的段映射到 RAM -如果有任何段、请将它们映射到闪存进行加载。  在执行它们之前、它们可在运行时被复制到 RAM 中。

    另一个快速问题:为什么要将所有应用程序复制到 RAM?  为什么不能从闪存执行它?  我知道、出于性能或初始化的原因、可能需要从 RAM 执行一些段。  但是、想知道为什么要从 RAM 运行整个应用。  请告诉我。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    感谢你的答复。

    我一直在研究这个问题,这个问题莫名其妙地消失了,我不能重复这个问题。  

    当它返回时、我会发布回来。  

    不过,我还有另一个问题。 当您说"检查 GEL 文件"时、我不确定您的意思。 什么是 GEL 文件、在哪里可以找到它、如何检查它?

    此外、如何在此处附加文件? 我看不到任何连接功能。 您提到的是"语法荧光笔?"

    由于执行时间较长、我部分希望从 RAM 运行整个程序、而在以后更方便、因为我不必选择/分配要在 RAM 中运行的函数。 我有足够的 RAM、为什么不利用它呢?

    此致、

    Seung Moon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个问题得到解决。  如果问题再次出现、请尝试我在上一次答复中提到的内容。

    关于 GEL 文件:启动目标配置后、右键单击 CCS 调试选项卡中的调试探针/内核->选择"Open GEL files View"->将打开一个新选项卡、其中包含几个选项->选择 GEL 文件->在同一窗口中、 您将在右侧看到.gel 文件。  您可以打开它并查看它所执行的不同功能。

    关于附加:单击此页面上的"答复"按钮后、您可以在答复框顶部看到不同的文本格式选项。  在第二行、您将找到"插入文件"回形针符号。  单击它并附加文件。

    关于闪存与 RAM 执行性能:在此器件上、片上闪存存储器紧密集成到 CPU、允许通过128位宽的预取读取和流水线缓冲器直接从闪存执行代码。 顺序代码的闪存性能等于从 RAM 执行。 考虑到不连续、相对于从 RAM 执行的代码、大多数应用程序的运行效率大约为80%。 因此、我建议只从闪存运行、而不是进行所有这些更改、以将所有内容复制到 RAM。  您只需选择几个需要从 RAM 运行的函数、然后为它们使用.TI.ramfunc 段。  当您的应用程序大小不断增加时(此时、您的应用程序可能不适合 RAM)、它还有助于将来的应用程序。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    感谢您的所有帮助和友好的回答。

    如果问题再次出现、我将返回这里。  

    此致、