This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Tms320f280049c

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/936065/ccs-tms320f280049c

主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C

工具/软件:Code Composer Studio

无法在 tms320f280049c 控制器中启用 ADCB 通道 您将告诉我如何设置采集周期和 TRIG 选择以启用 ADCB 通道和 ADCC 通道并联

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    要在 ADCB 和 ADCC 上对某些通道进行采样、您设置 ADC 的方式与 ADCA 相同、并使用与 ADCA SOC 相同的触发器。  这将导致 ADC 以并行方式进行转换。

    您可能会看到 F2838x 器件上的 adc_ex1_soc_software.c 示例、了解有关这一点的一些想法。