This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28376S:EABI 中的28376S 闪存库

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934046/compiler-tms320f28376s-flash-library-in-eabi-for-28376s

器件型号:TMS320F28376S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生:

我们将基于28376S 的项目从 TI-COFF 迁移 到 EABI ,

1.该微控制器是否有基于 EABI 的示例项目?

我们实现了使用闪存库的自定义引导加载程序 ,但我们看到基于 TI-COFF 的自定义引导加载程序, 该库是否有 EABI 版本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    第一。 我将与我们的团队就此进行核实、并告知您。

    2。 我们目前还没有该库的 EABI 版本。 我可以检查我们是否可以确定优先级。 您何时需要它?  请告诉我们。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    作为代码修改的一部分,使用新的 C2000 28388x,我们将解码以移动到 EABI,它涉及我们的所有产品,以及 基于28376S 的 prodcut  

    我们目前正在进行这种转换,因此,您是否估计了这种转换的日期 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、

    明白了。 我将在内部对此进行讨论、并返回给您。

    如果我们最初提供一个测试版、后来提供了一个生产质量测试版、它是否适合您?

    您计划何时将应用投入生产?  这样我们就可以判断我们是否可以满足该日期。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以发送测试版本,

    这是投入生产的绝对支持, 假设 大约在10月初,我们的目标是这个 yeasr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、

    感谢您提供信息。

    将在一天或两天内返回给您。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、

    我想我们可以在9月18日提供测试版、在9月30日提供测试版-将在下周早些时候与您确认。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、

    我们计划于10月7日发布 C2000Ware。  我们可以在其中发布库。

    对您来说、这是好的吗?  请告诉我。

    谢谢、此致、

    Vamsi