This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:SFP 光学点对点传输

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28346, TLK3131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1194175/tms320c28346-sfp-optical-point-to-point-transmission

器件型号:TMS320C28346
主题中讨论的其他器件: TLK3131

大家好。
目前、我正在寻找从 TMS320C28346以光学方式传输数据的想法。

传输速度应至少为100Mb。

不需要以太网协议、因为它应该是点对点连接。

最好连接到16位总线、因为所有其他接口都被占用。

我已经查看了 TLK3131。 但这是非常旧的8位、建议不要将其用于新设计。

唯一的要求是应将其连接到并行总线、并应使用 SFP 光纤模块

和内部 FIFO

非常感谢。
此致
Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马塞尔

             请查看 XINTF 端口并确定它是否有帮助。 可以一次从 XINTF 端口驱动16位数据。 很遗憾、我不熟悉 SFP 光纤模块、可能无法为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,哈雷什

    尊敬的 Marcel:

    我的同事会查看这一点、然后回来。

    此致、

    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、

      我将在离线时与您联系、讨论这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    我会关心这个问题、因此我们可以关闭这个帖子。

    此致、

    Bernd