This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:使用引导选择引脚1 GPIO72的 EMIF 1数据总线

Guru**** 2826185 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1194593/tms320f28377s-emif-1-data-bus-using-boot-select-pin-1-gpio72

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我们使用 TMS320F28377S 构建控制板。 我们通过 EMIF1 (16位数据)与三个外部异步存储器通信。 EMIF 1数据总线使用 GPIO72、默认公司设置使用 GPIO72作为引导选择引脚1。 LAUNCHXL 板还使用 GPIO72作为引导选择引脚1。 如何将 EMIF 1与 GPIO72一起用作引导选择引脚1。 是否有办法将引导选择引脚1分配给某些其他 GPIO 而不是 GPIO72? 我们将使用内部闪存来引导加载程序。 如何将其他 GPIO 分配为引导选择引脚1?

此致、

SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SID、

            GPIO72有一个内部上拉电阻器、尽管它很弱。 加强这一点的一种方法是添加外部 PU。 诀窍是选择正确的值。 值过高会导致该电阻器失效。 值过低会使器件在需要时难以将引脚驱动为低电平。 即、您选择的电阻器仍应允许器件保持其 VOL 电平。  

    可以重新分配引导模式选择引脚、但这需要对 OTP 进行编程。 请参阅 www.ti.com/lit/SPRUHM8第606页的“4.5配置引导模式引脚”