This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:如何启用 PowerWarp?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, DRV8320, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934281/tms320f280049c-how-can-i-enable-powerwarp

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CDRV8320MOTORWARE

您好 TI

我想在风扇应用中使用无传感器 FOC 驱动三相 ACIM。

TI 的 Instaspin 和 PowerWarp 看起来非常适合我的项目、因为我需要以更高效的方式驱动风扇。

因此、我购买了 LaunchxL-F280049C 和 Boostxl-DRV8320进行测试。

我知道、boostxl-drv8320不适用于高电压。 因此、我提供了48V 电压、并且能够运行40W 220V 三相60Hz ACIM。

我检查了速度控制是否工作正常。

正如我之前所说的、我希望使用功率扭曲功能来提高驱动电机的效率。

所以我尝试了它、但它完全不起作用。

我使用此函数启用 PowerWarp。

EST_setFlag_enablePowerWarp (estHandle、motorVars.flagEnablePowerWarp);

我阅读 INSTASPIN 用户指南第16章 PowerWarp。

用户指南中提到了 CTRL_setFlag_enablePOWERWARP (ctrlHandle、true);

但我无法从工程中找到此类函数、而是找到 EST_setFlag_enablePowerWarp 函数。

当电机闭环运行时、我将 motorVars.flagEnablePowerWarp 值更改为1。

设置 motorVars.flagEnablePowerWarp 变量后、我检查 idq_ref_A.值[0]、但参考值根本没有更改。

我为基础项目使用了实验7 is07_speed_control。

很抱歉我的英语不好。

BTW 我不熟悉 TI 的 DSP。 详细解释会给我很多帮助:)

我只需在实验7代码中添加 EST_setFlag_enablePowerWarp (estHandle、motorVars.flagEnabableowerWarp)。

我标记了#。

然后我将 motorVars.KP_SPD 值设置为0.005。 如果我不将 KP 值设置为零、我将完全不会得到输出、这是不正确的。

每个代码都是相同的、但我生成了这一行代码。

我发布的代码位于主函数末尾。

if (EST_isMotorIdentified (estHandle)== true)

if (motorVars.flagSetupController == true)

//
//更新控制器
//设置自定义电流和速度控制器增益
//
updateController();

其他

motorVars.flagMotorIdentified = true;
motorVars.flagSetupController = true;

setupControllers();

################################## EST_setFlag_enablePowerWarp (estHandle、motorVars.flagEnablePowerWarp);##################################################################################
//
//更新全局变量
//
updateGlobalVariables (estHandle);

#ifdef DRV8320_SPI
//
// DRV8320读取/写入
//
HAL_writeDRVData (halHandle、&drvSPI8320Vars);

HAL_readDRVData (halHandle、&drvSPI8320Vars);
#endif
}// while 循环结束

//
//禁用 PWM
//
HAL_disablePWM (halHandle);

}// main()函数的末尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MotorControlSDK 中的 F28004xC 实验不支持使用 PowerWarp 进行 ACIM 控制。 如果您想使用 PowerWarp 控制 ACIM、则必须使用 MotorWare。

    MotorWare

    http://www.ti.com/tool/motorware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你罗燕明:)

    我将尝试使用 motorWare。

    但我有疑问。

    MotorControlSDK 和 MotorWare 使用相同的 FAST 观测器和 INSTASPIN 算法。

    那么、为什么 motorControlSDK 不支持 PowerWarp 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FAST 估算器几乎所有情况都是相同的、只需使用 F28004x 上的浮点即可。 powerWarp 是 InstaSPIN 中 ACIM 的附加功能、不是 FAST 估算器的算法。