This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023C:在地址"0x3f6023&quot 处中断;没有可用的调试信息、或者在程序代码之外。

Guru**** 2924770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192458/tms320f280023c-break-at-address-0x3f6023-with-no-debug-information-available-or-outside-of-program-code

器件型号:TMS320F280023C

您好!

我在进入调试模式时遇到了一个问题。

没有任何特定事件触发这种情况--它只是突然开始发生,因为以前运行良好的代码。

加载程序似乎正在正常进行,闪存和所有内容都被擦除--似乎只是调试模式的一个问题。

我还知道、这不是程序的问题、因为我回滚到了以前有效的 git 提交、甚至该代码现在也显示了这个问题。

我更改了调试器、重新启动了 CCS、 但都 不起作用。

是否有任何关于如何解决此问题的建议?

此致、

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu、

    您可以在'Waitboot'模式下尝试吗? 您能否在'Waitboot'模式下连接和运行? 如果是、则尝试立即刷写以前正常工作的旧代码。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    对迟交的答复表示歉意。 我解决了这个问题--我们之前在调试配置(不同的项目、相同的工作区)的加载符号模式下尝试调试了另一个微控制器, 并且该设置也被应用于这个项目。 我将其改回加载程序、一切都像以前一样正常工作。

    此致、

    Vishnu