This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800137:DMC_BUILDLEVEL DMC_LEVEL_1电机相电流感应值的偏移值错误

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800137, BOOSTXL-DRV8323RS, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1193581/launchxl-f2800137-dmc_buildlevel-dmc_level_1-the-offset-value-of-the-motor-phase-current-sensing-value-is-wrong

器件型号:LAUNCHXL-F2800137
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8323RSDRV8323

大家好、  

你好。 我代表我们的客户发布此查询。

"我将电机控制 SDK 的 universal_motorcontrol_lab_f280013x 与 LAUNCHXL-F2800137和 boostxldrv8323结合使用。

DMC_BUILDLEVEL DMC_LEVEL_1

电机相电流感测值的偏移值错误。

请参阅随附的图像。"

 

请提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保按照以下说明完成以下项目、然后连接 BOOSTXLDRV8323RS。 有关 BOOSTXL-DRV8323RS 的更多详细信息、请参阅 EVM 用户指南。

    • 将 BOOSTXL-DRV8323RS 连接到 LAUNCHXL-F2800137的 J1/J3和 J4/J2
    • 使用47nF 电容器填充 C9、C10和 C11。
    • 将 LAUNCHXL-F2800137的 J3-29和 J3-30弯曲90度、使其不连接到 BOOSTXL-DRV8323RS。
    • 使用跳线将 J4-18 (GPIO22)连接到 BOOSTXL-DRV8323RS 的 J4-16 (GPIO37)、以便使用 F2800137的 SPIASTE 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、  

    感谢您的及时响应。 请参阅客户的反馈。

    "谢谢,、但它不起作用。

    问题与昨天相同。
    请检查 下图。
    我认为与 DRV 的 SPI 通信可能存在一些错误。
    如何知道我是否成功设置了 drv8323RS?"

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将 S2设置为位置1 (向上、靠近 JTAG 调试器)、以启用 GPIO28&29连接到 BP、并将 S4设置为 BP 侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、  

    感谢您的回答。 请参阅客户的反馈。

    "谢谢、它很有效!

    但是、您能否向我展示它的工作原理?我看到 S2是调试器的开关,它如何影响 ADC 样本和 TZFLG "
     

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要将 GPIO29连接到用于 DRV8323 "使能"引脚的 BP 连接器。 ID DRV8323未启用、DRV8323的片上 PGA 将不工作、nFAULT 引脚将处于低电平、以触发故障并在 C2000上设置 TZFLG。