This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:数据表中列出的 TMS320F280022器件型号、但 TI.com 上未提供产品页面

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/935851/tms320f280021-tms320f280022-part-number-listed-in-the-datasheet-but-product-page-is-not-on-ti-com

器件型号:TMS320F280021

您好!

正如标题所说... F28002x 系列的每个产品都有其产品页面、如 ti.com/product/TMS320F280022上未找到的 F280022所示。 请说明。 谢谢你。


此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F280022和 F280024仅为64引脚 Q100版本、因此它们没有产品文件夹、因为 Q100器件在预量产期间未设置。

    但是、我们已经对测试引脚要求进行了更改、因此我们不会发布这两个器件。 相反、将支持64引脚 Q100版本、并与普通 F280023和 F280025版本引脚对引脚兼容。  

    这将在10月的量产数据表中进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的澄清。


    此致、
    François μ A。