This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069MPZT 和 TMS320F28069PZT 之间的差异

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1194070/tms320f28069-difference-between-the-tms320f28069mpzt-and-tms320f28069pzt

器件型号:TMS320F28069

您好!  

我的客户希望从 TMS320F28069PZT 迁移到 TMS320F28069MPZT、但我找不到任何地方可以清楚地说明所有差异。 我查看的这个主题是:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076037/does-code-on-tms320f28069pzt-will-work-without-any-change-on-tms320f28069mpzt

它显示了 FPU 和表格的差异、但这是唯一的问题吗? 您能否发送一份包含所有差异的比较、以确保它们不会丢失任何信息?

谢谢!  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    请查看数据表的器件比较表。

    TMS320F2806xM 器件是支持 InstaSPIN-MOTION 的 MCU。 但不建议在新设计中采用 instaSPIN-MOTION、也不支持应用程序。

    引导 ROM 中 FPU 和 IQMath 表的位置差异 将解释您提到的线程。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何桑托什、

    谢谢! 如果不再推荐在新设计中使用 M 器件、为什么产品页面不能反映这一点?

    此外、我错过了桌子下面的注释2和注释3、因此感谢您指出这一点。 但老实说、表中没有显示任何差异。 这两个器件位于同一列、并且具有相同的封装后缀。 总之、我在下面展示的唯一区别是什么?

    • 引导 ROM 中的 FPU 和 IQ 数学表
    • USB 在 M 版本上、而不是在非 M 版本上
    • M 现在是 NRND、但非 M 版本仍适用于新设计?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    M 器件仍在制造中、因此我们不会设置为 NRND。  该状态实际上仅用于与生产相关的主题。

    由于支持运动器件的第三方是由另一家公司购买的、我们希望减少持续支持、因此该注释被添加到数据表中以阻止新设计。