This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:80引脚封装和 VREGENZ 引脚

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1194125/tms320f280039c-80-pin-package-and-vregenz-pin

器件型号:TMS320F280039C

您好!  

在 TRM 中、TI 说 VREGENZ 引脚被 GPIO39取代。 更多详细信息、请参阅 TMS320F28003x 数据手册。

但在数据表中、没有任何信息。

GPIO39是否可用作 VREGENZ 引脚?

我知道 80引脚封装不支持外部 VREG 模式、并且 不需要 VREGENZ 引脚。

但 TRM 描述了 VREGENZ 和 GPIO39。

我们需要对此功能进行澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sy Yoon、您好!

    感谢您的提问。 F28003x 上的 VREGENZ 引脚与 GPIO39的引脚不同。 VREGENZ 和 GPIO39的封装不同。

    您使用的是数据表 VREGENZ 部分中提到的 VREGENZ。

    此致、

    Vince