This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS32F28379D MSGRAM 仲裁

Guru**** 2536860 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/935791/tms320f28379d-tms32f28379d-msgrams-arbitration

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D

您好!

对于 TMS32F28379D、MSGRAM 是单端口存储器、并且具有与 GSxRAM 相同的仲裁机制?

我在 spruhm8i 中找不到相关信息、在论坛上有一个解决方案、但用于 TMS320F28388D

此致

Christian VALPARD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、此器件上的所有 RAM (包括 MSGRAM)都是单端口 RAM、MSGRAM 的仲裁方案与 GSxRAM 相同。

    此致、

    Vivek Singh