主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D
工具/软件:Code Composer Studio
我是新用户、我一直在尝试在 LAUNCHXL-F28379D 上执行 SPI。 我已将项目"spi_loopback_cpu01"导入到 CCS IDE 中、如何继续?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我是新用户、我一直在尝试在 LAUNCHXL-F28379D 上执行 SPI。 我已将项目"spi_loopback_cpu01"导入到 CCS IDE 中、如何继续?
Abhinav、
您是否能够成功编译、加载和运行该示例?
通常、有关测试的说明列在文件头中。 它将解释如何运行测试、需要任何外部硬件连接。 如果您能够成功运行它、则可以继续在 sci 上与实际器件连接、而不是在环回模式下。
您可以参阅在线研讨会、该研讨会在陈述时非常有用。
[引用用户="Santosh Jha"]
您是否能够成功编译、加载和运行该示例?
通常、有关测试的说明列在文件头中。 它将解释如何运行测试、需要任何外部硬件连接。 如果您能够成功运行它、则可以继续在 sci 上与实际器件连接、而不是在环回模式下。
[/报价]
是的、我已经编译了它、并且示例成功运行。 感谢您提供相关信息。
[引用用户="Santosh Jha"]
您可以参阅在线研讨会、该研讨会在陈述时非常有用。
training.ti.com/c2000-f2837xd-microcontroller-workshop
[/报价]
我已经完成了上述研讨会、我在实验8和9中遇到了一些问题。
在两个实验中、它都给了我以下错误(当我按照实验练习中的指导选择 Run_Realtime_With _Reset 时):
没有可用于"_Application_6_Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0/C28xx_CPU1_Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0/C28xx_CPU1_STACK_FRAME_0"的源
如何解决此问题?