This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:Instaspin:含传感器控制问题

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934274/tms320f28069-instaspin-problem-wirh-sensored-control

器件型号:TMS320F28069

您好!

我在定制硬件(C2000 micro 和 dev8353驱动程序)中运行基于传感器的控制时遇到问题。 电机已被正确识别。 一旦我运行速度控制、电机在几秒钟内正确遵循速度、但随后控制变得不可更改。 电流增加、我必须将其停止。 有时会出现这种情况、但并非总是如此。 波形几乎是正弦波。 我们没有将控件重置为默认值。 根据速度参考、电机变为不可测机会的时间。

您请向我提供任何建议吗?

谢谢大家

Borja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解决遇到问题的确切 InstaSpin 实验编号吗?

    此外、请列出您的测试环境、例如直流总线电压、速度基准等

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我迟到了。 最后、控制没有问题。 电机有两个不同的问题。 使用的电机不是已识别的电机、电机本身存在电气问题

    我对识别的参数有疑问、如果磁通未正确识别、会发生什么情况。 我已经阻断电机、只是为了查看我们的逆变器产生的 máximum μ A 扭矩。 电流增加到极限值、但扭矩小于预期值。

    提前感谢您

    Borja