This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:用于多个未使用的 GPIO 的共用上拉电阻器

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/935010/tms320f28075-shared-pull-up-resistor-for-multiple-unused-gpio

器件型号:TMS320F28075

大家好、

2~5使用一个共享上拉电阻器作为 Δ Σ 解调 GPIO。 您的侧是否存在质子问题? 建议值是多少?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    如果客户尝试保存组件、请记住对于未使用的 GPIO 有三种可接受的做法:

    1. 无连接(启用内部上拉的输入模式)
    2. 无连接(禁用内部上拉的输出模式)
    3. 上拉或下拉电阻器(任意值电阻器、输入模式和内部上拉电阻器禁用)

    因此、它们可以选择不连接任何外部上拉或下拉电阻器。 如果它们使用外部上拉电阻器、则只要将其配置为输入、较大的值应该是可以的(10K 或更大一点)。 这只是为了防止引脚漂移至中间轨电压。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    了解他们有3种选择。 但上拉电阻器是其设计指南的一部分。

    如果他们想共用上拉电阻器、这是否可以接受、建议的值是多少?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    对于 GPIO 2-5、共享上拉电阻应该是可以的。 请使用10-20K 左右的值。

    此致、
    Cody