This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:当引导下载 CPU2时、CAN 初始化失败(CANA 成功、CANB 失败)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/935450/tms320f28388d-when-boot-downloads-cpu2-can-initialization-fails-cana-succeeds-canb-fails

器件型号:TMS320F28388D

大家好

  Tms320f28388d 芯片、三核引导加载程序开发、下载 CPU2内核时、它将卡在此函数的 while 环路中的 CAN_ Initram 中。 重新启动 MCU 后、它仍会卡在此处。

 不知道为什么?  CANA 成功、CANB 失败

 CANA 和 CANB 配置引脚:Ω  

#define DEVICE_GPIO_CFG_CANRXA GPIO_30_CANRXA //针对 CANA RX 的"pinConfig"  
#define DEVICE_GPIO_CFG_CANTXA GPIO_31_CANTXA //针对 CANA TX 的"pinConfig"  
#define DEVICE_GPIO_CFG_CANRXB GPIO_10_CANRXB //针对 CANB RX 的"pinConfig"
#define DEVICE_GPIO_CFG_CANTXB GPIO_12_CANTXB //针对 CANB TX 的"pinConfig"

 请告诉我。 谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否通过 CPU1下载 CPU2映像?  

    您能否提供有关您必须加载全部3个映像的引导流程的更多信息。