This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:Tms320f28388d 芯片、可控制从 CPU1内核到 CPU2内核的电源问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/935064/tms320f28388d-tms320f28388d-chip-can-control-power-from-cpu1-core-to-cpu2-core-problem

器件型号:TMS320F28388D

大家好

  

Tms320f28388d 芯片可控制从 CPU1内核到 CPU2内核的电源、但在短时间后、可用于 CPU2内核和 CPU1内核。

不知道为什么?

CAN 的控制由 CPU1移交给 CPU2以执行以下操作:

CAN_disableController (CANA_base);
GPIO_setPinConfig (DEVICE_GPIO_CFG_CANRXA);
GPIO_setPinConfig (DEVICE_GPIO_CFG_CANTXA);

SYSCTL_selectCPUForPeripheral (SYSCTL_CPUSEL8_CAN、1、SYSCTL_CPUSEL_CPU2);

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很遗憾我不明白你的问题是什么。 具体而言、"、可以控制从 CPU1内核到 CPU2内核的电源、但在很短的时间后、可以在 CPU2内核和 CPU1内核上使用 CAN "这一含义是什么。 ?

    请清楚地解释您的问题、以便我们为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hareesh Janakiraman

    非常感谢,问题 已解决。