This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:从 MATLAB 下载适用于采用 TI C2000支持包的嵌入式编码器的硬件时出错

Guru**** 2524420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/935191/tms320f28069f-an-error-downloading-to-hardware-for-embedded-coder-with-ti-c2000-support-package-from-matlab

器件型号:TMS320F28069F

您好、先生、

当我使用具有 TI C2000支持包的 Embedded Coder 构建代码并将其下载到硬件时、我收到了如下错误消息。 我可以看到它已经编译了所有二进制文件和可执行文件(输出文件和十六进制文件)。 但在下载到硬件时遇到错误。 我看到默认设置是 XDS100v1 USB 调试探针。 但我使用的 JTAG 是 XDS100v3 USB 调试探针。 如何将 JTAG 的默认设置从 XDS100v1更改为 XDS100v3?

我可以将代码下载到 Launchpad 28069、没有错误。 但 LaunchPad 使用 FTDI 传输到用于 JTAG 的迷你 USB。 我不确定 Launchpad JTAG 是否与 XDS100v1/v2/v3相同?

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试通过创建特定于 XDS100v3的 CCXML 文件从 CCS 连接和下载代码。

    然后、您可以将相同的 CCXML 文件与 MATLAB 一同使用。