This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:使用不带 CCS 的 C2000评估板、针对 TI 进行 FTDI 驱动程序修改

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/935306/ccs-tms320f28027f-using-c2000-evaluation-boards-without-ccs-installed-ftdi-driver-modification-for-ti

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我想在不安装 CCS 的情况下使用 C2000评估板、即我想将板载 FTDI 用作 USB 串行转换器、以便从 PC 与我的应用进行通信。  

我从 https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm 下载了 FTDI 驱动程序 、但它不起作用、然后我阅读了此论坛 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/506653/1838785#1838785的锁定帖子 

我正尝试按照这个帖子进行操作、这篇帖子基于针对在 EEPROM 中写入非默认值的器件的 FTDI 应用手册(TI 器件似乎具有 xA6D0)。 但是,在帖子的末尾,Windows x64将不接受修改后的驱动程序,因为它不是经过认证的驱动程序。  

是否有解决方案或技巧?

此致  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色、

    您是否在 Windows 设备管理器中看到未知设备?

    C2000ware SDK 中包含一个 Windows 驱动程序。 请参阅以下路径以获取驱动程序

    C:/ti/c2000/C2000Ware_3_02_00_00/utilities/windows_drivers

    请尝试手动安装驱动程序。 然后、您应该能够在 Windows 设备管理器中看到设备。