This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:如何使用 SCI boot1?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/935024/ccs-tms320f28377d-how-to-use-sci-boot1

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我想将 SCI boot1模式与 GPIO28和29结合使用。 但我无法通过 SCI 引导加载。

我使用 TI controlSUITE 中的"blinky_with _dcsm_cpu01"示例项目进行测试。  我执行了以下操作:

(1)在 DCSM_Z1_ZoneSelectBlock.asm 文件中、我未对两个.long 字进行注释、并将值更改为0xFFFFFF815A。

(2)在2837xD_DCSM_lnk_CPU1.cmd 中、 我删除了"、type = DSECT"、如下所示:

(3)然后、我  使用 JTAG 仿真器成功编译和加载程序。  

对于,以上的操作、我没有通过 SCI (GPIO28&29)成功引导加载。

我 是否漏掉了一些 要点 ?   如果我想使用 SCI boot1模式、是否需要为 SCI 配置 GPIO28&29? 我是否需要为 SCI boot1模式编写引导加载程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只是担心 SCI 引导、我建议您尝试 LED 示例而不是 LED_DCSM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用 备用 SCI 引导引脚(GPIO28&29)代替默认选项 GPIO84&85、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 OTP 中配置了自定义引导模式。 如果不是、请参考 TRM 以了解详细信息并配置 OTP。