This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:DRV8301-69M-KIT

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934998/drv8301-69m-kit-drv8301-69m-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT

功能的相关信息  

STVELPLAN_setCfgState (ST_VELPLAN_Handle handle、uint16_t StateIdx、_iQ24 VelEnd、Int32_t Timer_tick)


对于我的应用、我无法保持固定时间的状态。 如果条件得到满足、我将进入下一状态、直到我处于当前状态。 在这种情况下、如何配置状态 Timer_tick 参数。

谢谢

Vivishekh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 InstaSPIN 用户指南、其中包含有关 InstaSPIN_MOTION 的所有支持信息。 您应该调用相关的 SpinTAC 速度规划函数来再次设置速度规划。