请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301-69M-KIT 功能的相关信息
STVELPLAN_setCfgState (ST_VELPLAN_Handle handle、uint16_t StateIdx、_iQ24 VelEnd、Int32_t Timer_tick)
对于我的应用、我无法保持固定时间的状态。 如果条件得到满足、我将进入下一状态、直到我处于当前状态。 在这种情况下、如何配置状态 Timer_tick 参数。
谢谢
Vivishekh