This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:加电时的 IVDD 最大值

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934856/tms320f28375s-the-maximum-value-of-ivdd-at-power-up

器件型号:TMS320F28375S

各位专家、您好!

数据表列出了连接到 VDD 引脚的一系列建议电容值、但我的客户希望计算该引脚所需的最低电容值。

器件通电时、IVDD 的最大值是多少?

DS 中列出的 IDD 最大值为400mA、这是否包括启动时的瞬态电流?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    是的、它包括启动时的瞬态电流。 客户可以使用400mA 电流来设计 VDD 的电容。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav-San、您好!

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致、
    Sasaki