This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:从 F28335到 F28388S 的移植指南

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/935099/tms320f28388s-porting-guide-from-f28335-to-f28388s

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、专家、

我们是否有关于从 F28335向 F28388移植步骤的指南手册或应用手册?

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ranya、

     C2000ware 安装中有 Driverlib_F2837x_to_F2838x_Migration_Guide.pdf。

    它位于 C:/ti/c2000/C2000Ware_3_02_00_00/device_support/f2838x/docs