This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:我想知道 TMS320F28388D controlCARD 的 SD 卡示例的更新计划

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, C2000WARE, TMS320F28377D, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934450/tmdscncd28388d-i-would-like-to-know-the-update-schedule-of-sd-card-example-for-tms320f28388d-controlcard

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMS320F28377DTMS320F28388D

您好!

我购买了 TMDSCNCD28388D 并查看了 C2000Ware 以测试安装的 SD 卡插槽、但仅用于 TMS320F28377D、而不用于 TMS320F28388D。

我在修改了 C2000Ware 中包含的 TMS320F28377D 的 SD 卡示例后尝试使用、但由于缺少某些文件、我很难使用。

我想知道 TMS320F28388D controlCARD 的 SD 卡示例的更新计划。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将了解有关包含 F28388D SD 卡示例的计划的信息。 同时、我可以尝试帮助您使您的端口从 F2837xD 工作。 缺少哪些文件?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注和帮助。

    TMS320F28377D controlCARD 和 TMS320F28388D controlCARD 将不同的 GPIO 端口连接到 SDCard 插槽、但这不是问题、因为它可以在代码中进行修改。

    但是、TMS320F2837xD 的 SDCard 示例使用一些 Driverlib 代码、并且使用了一些未包含在 TMS320F2838xD DriverLib 中的文件(例如 SysTick .h/SysTick .c)。

    我尝试复制和使用此文件、但由于不同参考路径(标头等)之间的差异、出现了很多错误。

    此外、对于 TMS320F2838xD、DriverLib 也针对 CPU 和 CM 进行了分离、因此、似乎许多错误是由所需的交叉参考生成的。

    修改和使用所有这些都很麻烦、因此我正在等待 TMS320F2838xD 的 SDCard 示例更新。

    我实际上尝试修改了它,但我现在已经将它用于更优先的工作。 (^^;) a

    查看 C2000Ware 的当前版本、各种实用程序和库似乎尚未完全更新以适应 TMS320F2838xD。

    我希望这项更新能很快完成。

    Sang-il