This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28376S:UNIFLASH 从 Windows 7 /32位创建独立包

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/930688/ccs-tms320f28376s-uniflash-create-standalone-package-from-windows-7-32bit

器件型号:TMS320F28376S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我们拥有基于 C2000 (28376S)的产品,并且希望使用 UNIFLASH 工具在生产时对目标进行编程,我们看到这是一个很好的功能

被称为独立式 Pakcage (生成 zip,包含所有安装、输出文件、目标配置),可以通过简单的方式发送和执行(生产线)。

我们在等分版本(V4或 V3.1)中看到,OS Windows 64与 Windows 32位有区别,由于某种原因,我无法为 Windows 32生成软件包(这是我生产所需的)

 如何生成适合运行 Window 7 32位(我从 Windows 10 64位运行)的 PC 的独立包格式 uniflash?