This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-C2-KIT:示例程序:BLDC 无传感器未运行

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/934501/ccs-drv8312-c2-kit-example-program-bldc-sensorless-not-running

器件型号:DRV8312-C2-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

我已经浏览了随电机套件控制套件提供的 HowToRunGuidev101.pdf。 我正在使用 CCS 10.1、并且所有开关和跳线都已设置好、与指南要求我设置它们的位置相同。  

我已经像这样设置了目标配置:

我成功进入调试模式、并将所有表达式和图表插入 Code Composer Studio。 我还打开了实时芯片模式、但在运行项目时、它不会运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是目标配置设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照示例项目文件夹中的应用手册来设置硬件套件、如果您以前没有运行该项目、则从构建级别1开始运行代码。